Tipo de artículo: Notificación del producto ID de artículo 28309794, Fecha del artículo: 21/05/2008
(0)
Evaluar

Liberación para el suministro del SIPLUS TP277 6" Táctil

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)

Por la presente, queda liberado para el suministro el nuevo panel SIPLUS TP 277 6" Táctil de la gama de producto SIPLUS extreme. Está diseñado para su funcionamiento en condiciones ambientales agresivas.
Este equipo también se puede utilizar como sustituto del panel SIPLUS TP 270 10" Táctil, cuyo suministro se ha interrrumpido.
SIPLUS extreme es la familia de producto con componentes más robustos y refinados en base a los productos estándares SIMATIC.

Datos de pedido de los nuevos productos SIPLUS:

 

Tipo básico

Tipo SIPLUS

TP 277 6" Táctil 6AV6 643-0AA01-1AX0

6AG1 643-0AA01-4AX0

El anterior tipo se puede usar para entornos que requieren un esfuerzo conforme con: ISA –S71.04 nivel de severidad G1; G2; G3  y EN60068-2-60 Ke4.
 

Se dispone de información sobre los productos SIPLUS en: http://www.siemens.com/siplus

Si tiene cualquier otra pregunta al respecto se ruega ponerse en contacto con su interlocutor para SIMATIC en su oficina local de Siemens:

Interlocutores de Siemens en Internet

Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Evaluar artículo
No hay ninguna valoración
Solicitudes y comentarios
¿Qué desea hacer?
Nota: el comentario hace referencia siempre al artículo o producto actual. Su mensaje se enviará a los técnicos del soporte online. Dentro de unos días recibirá nuestra respuesta, si fuera necesario. Si no hay más preguntas por nuestra parte, no recibirá ninguna respuesta.