Type de contribution : FAQ, ID de la contribution : 28370152, Date de la contribution : 24/09/2010
(0)
Évaluer

A quoi faut-il prendre garde lors du remplacement d'un CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) par un CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0 V1.0) dans STEP 7 V5.4 SP3 ?

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

Notes de configuration
Le CP443-1 (6ES7443-1EX20-0XE0 V1.0) est le produit successeur du CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0).
Vous trouverez l'autorisation de livraison du CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0 V1.0) dans l'article ID: 26685738. Selon cette autorisation de livraison, le CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0 V1.0) peut être configuré à partir de STEP 7 V5.4 SP3 plus Hardware Support Package (HSP).

Lors du remplacement d'un CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) par un CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0), vous devez adapter la configuration matérielle de votre station S7-400 dans STEP 7 pour pouvoir utiliser les nouvelles fonctionnalités du CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0).

Si le CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) est configuré dans STEP 7 V5.4 SP3 et est remplacé par un CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0 V1.0), les paramètres suivants sont automatiquement adoptés :

  • l'adresse MAC configurée
  • l'adresse IP configurée
  • le masque de sous-réseau configuré
  • l'information sur quel réseau le module est connecté
  • les paramétrages fixes du port Ethernet
  • l'information des liaisons S7 dans NetPro

Procédez de la manière suivante pour le remplacement d'un CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) par un CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0 V1.0) dans STEP 7 V5.4 SP3 :
 

Procédure
1 Ouvrez la configuration matérielle de la station S7-400 où est configuré le CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) devant être remplacé par le CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0).

Double-cliquez sur le CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0). La boîte de dialogue des propriétés du CP s'ouvre.


Figure 01

2 Dans les propriétés du CP, cliquez sur le bouton "Propriétés". La boîte "Propriétés - Interface Ethernet CP443-1" s'ouvre.


Figure 02

3 Dans cet exemple les paramètres de l'adresse IP suivants pour le CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) sont définis de la manière suivante :
  • adresse MAC : 08-00-06-01-36-01
  • adresse IP : 140.90.36.1
  • masque de sous réseau : 255.255.0.0
  • Le module est connecté au réseau "Ethernet(3)".

Dans la boîte "Propriétés - Interface Ethernet CP443-1", les paramètres de l'adresse IP pour le CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) sont définis.


Figure 03

4 Notez les paramètres de l'adresse IP définis pour le CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0).
5 Remplacez le CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) configuré par le CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0), c'est-à-dire, choisissez le CP443-1 avec la référence 6GK7443-1EX20-0XE0 dans le catalogue du matériel sous "SIMATIC 400 > CP-400 > Industrial Ethernet > CP443-1" et glissez-le par Drag & Drop sur le CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) configuré dans le châssis.


Figure 04

6 Lors du remplacement du CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) par le CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0), la boîte de dialogue "Propriétés interface Ethernet PN-IO" s'ouvre.


Figure 05

Note
Les paramètres d'adresse IP définis pour le CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) ne sont pas appliqués automatiquement pour le CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0) c'est-à-dire

  • l'adresse MAC configurée pour le CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) est désactivée.
  • Une adresse IP par défaut avec le masque de sous-réseau associé est affectée pour le CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0). Ces paramètres d'adresse IP sont différents de ceux qui étaient configurés pour le CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0).
  • Le CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0) n'est affecté à aucun sous-réseau.
7 Saisissez manuellement les paramètres d'adresse IP notés à l'étape 4 et fermez la boîte de dialogue "Propriétés - interface Ethernet PN-IO" avec "OK".


Figure 06

8 Le message suivant apparait alors:


Figure 07

Acquittez ce message avec "Non". Le remplacement du module dans la configuration matérielle est alors terminé.

Les fonctionnalités additionnelles du CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0) font que, dans la configuration matérielle du CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0), plus de paramétrages sont disponibles que pour la configuration du CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0). Sur le CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0), trois autres boîtes de dialogue sont disponibles :

  1. PNIO - Propriétés de l'interface PNIO
  2. Port1 - Propriétés du premier port LAN
  3. Port2 - Propriétés du second LAN

Sur le CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0), la boîte de dialogue pour les paramètres de l'adresse IP ne se trouvent plus dans les propriétés du module mais dans les propriétés de l'interface PNIO. C'est ce qui est représenté dans la figure suivante.


Figure 08