×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 28430682, Beitragsdatum: 10.04.2015
(2)
Bewerten

Projektierung redundanter E/A-Baugruppen in SIMATIC PCS 7

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Die Hochverfügbarkeit in PCS 7 ist grundsätzlich auf allen Ebenen anwendbar. Mit SIMATIC ET 200M-Baugruppen kann die dezentrale Peripherie ebenfalls redundant ausgelegt werden.

In dieser Dokumentation liegt der Schwerpunkt auf der Anwendung redundanter dezentraler Peripherie unter Verwendung von ET 200M Baugruppen. Dabei werden besonders die Verdrahtungsmöglichkeiten der Ein-/Ausgabebaugruppen sowie die einzelnen Projektierungsschritte erläutert.

Kerninhalte
Die vorliegende Applikation behandelt folgende Kernelemente:

  • Redundante Peripheriebaugruppen, insbesondere mit kanalgranularer Funktionalität
  • Aufbau, Verdrahtung und Projektierung redundanter ET 200M Stationen
  • Nutzung von Marshalled Termination Assemblies (MTA) als Schnittstelle zwischen den dezentralen Peripheriebaugruppen und den Aktoren bzw. Sensoren
  • Diagnosemöglichkeiten an einem hochverfügbaren System mit redundanter Peripherie im Fehlerfall

Gültigkeit
Dieser Beitrag wurde mit SIMATIC PCS 7 V7.0 und V8.1 erstellt, das Vorgehen ist für höhere Versionen von SIMATIC PCS 7 gültig.

Dokumentation
  Projektierung redundanter E/A-Baugruppen in SIMATIC PCS 7 (ab PCS 7 V8.1) (5,1 MB)
  Projektierung redundanter E/A-Baugruppen in SIMATIC PCS 7 (ab PCS 7 V7.0 SP1) (8,4 MB)

Letzte Änderung
Aktualisiert für SIMATIC PCS 7 V8.1

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.