×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: FAQ, ID de artículo 28879514, Fecha del artículo: 29/04/2011
(3)
Evaluar

¿Cómo se puede conectar la SIMATIC Field PG al sistema de bus para configurar y diagnosticar los equipos de periferia descentralizada a través de TCI?

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)

Indicaciones de configuración:
A partir del STEP 7 V5.4 + SP2, se añaden herramientas externas al STEP 7 (Device Tools) para la configuración y el diagnóstico de los equipos de periferia descentralizada, por medio de las "interfases de llamada" (Tool Calling Interface - TCI). Los equipos descentralizados pueden ser:

  • Esclavos PROFIBUS DP V1
  • PROFINET IO Devices

Requerimientos:

  • La "Device Tool" (herramienta del equipo) tiene que soportar la especificación TCI. Ésta es una interfase de llamada especificada por la asociación PROFIBUS & PROFINET International (PI). A través de la interfase de llamada TCI, se pueden asignar los datos de configuración desde la herramienta de ingeniería a la "Device Tool".
  • La "Device Tool" y el STEP 7 tienen que estar instalados en el mismo PC.

Existen las siguientes posibilidades para conectar la SIMATIC Field PG al sistema existente, y así configurar y diagnosticar los equipos de periferia descentralizada a través de la interfase de llamada TCI.

La SIMATIC Field PG se conecta al mismo sistema de bus que los equipos de periferia descentralizada


Figura 01: SIMATIC Field PG y equipos de periferia descentralizados en el mismos sistema de bus

La SIMATIC Field PG no se conecta al mismo sistema de bus que los equipos de periferia descentralizada
Es posible configurar y diagnosticar los equipos de periferia descentralizada desde otro sistema de bus utilizando la interfase de llamada TCI.
Para ello se necesita tener una pasarela de datos. Los siguientes módulos soportan la función de Routing para bloques de datos y por tanto se pueden utilizar como pasarelas de datos:

 

Módulo Referencia Firmware
IE/PB Link 6GK1411-5AB00
6GK1411-5AA00
-
CPU412-2 PN 6ES7412-2EK06-0AB0 A partir de la V6.0
CPU414-3 PN/DP 6ES7414-3EM05-0AB0 A partir de la V5.1
CPU414-3(F) PN/DP 6ES7414-3EM06-0AB0
6ES7414-3FM06-0AB0
A partir de la V6.0
CPU416-3(F) PN/DP 6ES7416-3ER05-0AB0
6ES7416-3FR05-0AB0
A partir de la V5.1
CPU416-3(F) PN/DP 6ES7416-3ES06-0AB0
6ES7416-3FS06-0AB0
A partir de la V6.0
CP443-5 Extended 6GK7443-5DX04-0XE0 A partir de la V3.0
CPU319-3(F) PN/DP 6ES7318-3EL00-0AB0
6ES7318-3FL00-0AB0
A partir de la V2.7
CPU319-3(F) PN/DP 6ES7318-3EL01-0AB0
6ES7318-3FL01-0AB0
A partir de la V3.2
CPU317-2(F) PN/DP 6ES7317-2EK14-0AB0
6ES7317-2FK14-0AB0
A partir de la V3.1
CPU315-2(F) PN/DP 6ES7315-2EH14-0AB0
6ES7315-2FJ14-0AB0
A partir de la V3.1
IM151-8(F) PN/DP CPU con un módulo maestro DP 6ES7138-4HA00-0AB0 6ES7151-8AB00-0AB0
6ES7151-8FB00-0AB0
A partir de la V2.7
M151-8(F) PN/DP CPU con un módulo maestro DP 6ES7138-4HA00-0AB0 6ES7151-8AB01-0AB0
6ES7151-8FB01-0AB0
A partir de la V3.2
IM154-8(F) CPU 6ES7154-8AB01
6ES7154-8FB01
A partir de la V3.2

Por ejemplo, se pueden configurar los esclavos DP conectados a la red PROFIBUS desde una red MPI o Industrial Ethernet, utilizando para ellos la pasarela de datos.


Figura 02: Parametrizacón de los esclavos DP desde MPI / Industrial Ethernet

Información de seguridad
Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes de amenazas cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de seguridad industrial integral que sea conforme a la tecnología más avanzada. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen únicamente una parte de este concepto. Encontrará más información sobre seguridad industrial en
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
mySupport Cockpit