×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 29351305, 文档发布日期 2008年6月13日
(5)
评估

应用 RFID 在 PCS 7 环境中进行记录和识别

  • 文档
  • 涉及产品

任务:
不断增加的要求,例如在制药企业的质量控制中,要求对产品成分进行更加严格的监视和识别。

结果促使当前现有的识别系统(例如条形码)被更加可靠和高效的技术(例如 RFID 技术)所取代。

也很有必要将 RFID 技术应用于制药过程的生产环境中。在这里应当可以将 RFID 系统集成到 SIMATIC 环境中。这 意味着使得过程更安全,并大大降低了出错风险。

解决方案:
对于上述任务的解决方案是 RFID 系统 SIMATIC RF300,它是专门为生产环境设计的,且 可以集成到 SIMATIC 自动化级。

在该应用中,RFID 系统 SIMATIC RF300 被连接到一个 SIMATIC S7-300/400 控制器。这 将说明任何过程都可以与 RFID 系统相兼容。

使用了一个程序库作为 RFID 系统和应用程序之间的接口。

该应用程序的重点是产生和操作此 RFID 库。
它仅仅演示了集装箱监视应用程序的概貌。

下载

下载内容

下载

文档
RFID 在 PCS 7 环境中进行记录和识别的应用 
29351305_Applikation_RFID_c.pdf ( 2901 KB )
代码 
SIMATIC S7-400 (生产设备)的样例程序,无可视化
29351305_RFID_BIB_ES_400_ASM475.zip ( 672 KB )
代码 
SIMATIC S7-300 (清洁设备)的样例程序,无可视化
29351305_RFID_BIB_ES_300_ASM452.zip ( 824 KB )
代码 
用于 CFC V7.x 的 RFID RF300 库
29351305_BIB_RFID_V7.zip ( 291 KB )
代码 
用于 CFC V6.x 的 RFID RF300 库
29351305_BIB_RFID_V6.zip ( 346 KB )

 

文件历史

版本

修改内容

05/2008 第一版
安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.