×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 29430270, 文档发布日期 2019年3月5日
(35)
评估

通过 SIMATIC S7 实现组态控制

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
“组态控制”可实现创新型机器概念,用于模块化机器的批量生产,模块化机器可根据客户要求以极其简单的方式进行调整。

模块级组态控制

模块级组态控制使得项目中的分布式和集中式 I/O 系统可以具有灵活的组态级别。因此,单个 STEP 7 项目(最大组态)可用于 I/O 站的多个组态级别。
 


以下示例可对设备级别的组态控制进行解释:

基于“LCC”库的 S7-1500(使用诊断)和  ET 200SP (PROFINET) 的应用示例
  文档 (1.5 MB)
 Registrierung notwendig  TIA Portal V15.1 示例项目 (995.1 KB)
 Registrierung notwendig  TIA Portal V14 SP1 示例项目 (1.0 MB)

使用 S7-1500 和 ET200SP 通过激活的组态控制进行诊断的应用示例
  文档 (1.3 MB)
  TIA Portal V14 项目 (21.9 MB)
用于 TIA Selection Tool 的设备组态文件 (8.4 KB)

ET 200SP 和 PROFINET(使用 CPU 315) 的应用示例
 文档 (1.1 MB)
 TIA Portal V11 项目 (1.8 MB)


IO 系统的组态控制

IO 系统的组态控制可在一个 IO 系统中实现灵活的组态级别和站间互连。因此,单个 STEP 7 项目可用于多个具体 IO 系统版本,前提是这些版本均由最大组态生成。
 



以下示例显示了 IO 系统的组态控制:

IO 系统组态控制的工程组态
  文档 (4.2 MB)
 
采用 IO 系统组态控制的多用途 IO 系统的 应用示例


多用途 IO 系统

多用途 IO 系统意味着单个 IO 系统可用于多台机器。因此,TIA Portal 项目中创建的 PROFINET IO 系统可用于多个 IO 系统,因为 IP 地址和设备名称由 IO 控制器设定,而不是在 TIA Portal 项目中设定。
 


多用途 IO 系统的工程和调试
  文档 (3.1 MB)
  TIA Portal V14 项目 (8.0 MB)


安全地选择组态

如果各种组态还包含故障安全模块,并添加或取消选择了安全功能,则必须确保不会因此产生危险状态。


例如,实际组态可在故障安全数据块中选择。由于数据不能延时存储在防错数据块中,您必须使用起始值对选择进行定义,从而为各种项目调整数据块。

这个应用示例向您展示如何通过 F-DI 模块接线来选择实际组态,从而在调试过程中无需调整用户程序,也不需要使用工程组态系统。

下载

  文档 (1.6 MB)
 Registrierung notwendig  TIA Portal V15 示例项目 (4.6 MB)


组态控制库 (LCC)

TIA Portal 的 LCC 库(组态控制库)包含可实现以下功能的块和 PLC 数据类型:

  • 模块级组态控制
  • IO 系统的组态控制


下载

  文档 (2.4 MB)
 Registrierung notwendig  TIA Portal V15.1 的 LCC 库 V2.0.0 (389.9 KB)
 Registrierung notwendig  TIA Portal V15 的 LCC 库 V2.0.0 (387.6 KB)
 Registrierung notwendig  TIA Portal V14 SP1 的 LCC 库 V2.0.0 (303.8 KB)


附录

更多信息
PROFINET 的模块化机器概念(视频)


最新修订版本

  • 组态控制库:
    • “OH_S71x00_Library”库重命名为“LCC”
    • 根据 S7-1200/1500 81318674 编程指南做出调整的库
    • 块和 PLC 数据类型(版本化为类型)
  • 模块级组态控制
    • 升级到 TIA Portal V14 SP1 和 V15 的示例项目
    • 升级到“LCC”库的示例项目
  • 新增了应用示例“安全地选择组态”
安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.