如何编程通信块 FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" 和 FB66 "TDISCON" 以实现用 S7-300 或 S7-400 CPU 的 PROFINET 口进行基于 TCP 协议的数据交换?
-
文档
-
涉及产品
描述:
集成 PROFINET 口的 CPU 和 WinAC RTX ,支持开放式 IE 通信。
关于集成 PROFINET 口的 CPU 和 WinAC RTX 所支持的通信服务总览,请参见条目18909487 。此总览包含有关集成 PROFINET 口的 CPU 和 WinAC RTX 所支持的开放式 IE 通信协议的信息。
下列通信块可以用于基于 TCP 协议的开放式通信:
- FB65 "TCON" 用于建立连接
- FB66 "TDISCON" 用于中止连接
- FB63 "TSEND" 用于发送数据
- FB64 "TRCV" 用于接收数据
这些通信块可以在 Standard Library -> Communication Blocks 下找到。
从标准库中拷贝最新版本的上述通讯块到用户程序中,然后再编写程序中调用它们。
建立 TCP 连接的连接参数保存在一个数据结构中。
本例中,用到 UDT65 "TCON_PAR" 这个数据结构,保存在DB1中并由用户参数化。
注意
- 是 "Open Communication Wizard"以简化连接创建。在条目号98957840.中下载
- 该TCP链接不在NetPro 中组态。
字节 | 参数 | 数据类型 | 描述 |
0 to 1 | block_length | WORD | "OUCW_2" 数据结构长度 |
2 to 3 | id | BYTE | 连接标识 值范围: w#16#0001 至 w#16#0FFF 必须在相关块ID中指定该参数。 |
4 | connection_type | BYTE | TCP 协议版本: B#16#11 |
5 | active_est | BOOLEAN | 建立连接标识
|
6 | local_device_id | BYTE | 通过CPU 315-2 PN/DP集成PN接口通信:B#16#02 |
7 | local_tsap_id_len | BYTE | local_tsap_id 长度 connection_type = B#16#11时可行值:0或2 (主动端:0或2,被动端:2) |
8 | rem_subnet_id_len | BYTE | 当前不可用,参数值B#16#00 |
9 | rem_staddr_len | BYTE | 远程连接端点地址长度
|
10 | rem_tsap_id_len | BYTE | rem_tsap_id parameter参数 connection_type = B#16#11时的可行值:0或2 |
11 | next_staddr | BYTE | next_staddr 长度 |
12 to 27 | local_tsap_id | ARRAY [1..16] of BYTE | 本地端口号:2000,例如 local_tsap_id[1] = B#16#7 (十六进制端口号高字节) local_tsap_id[2] = B#16#D0 (十六进制端口号低字节) local_tsap_id[3-16] = B#16#00 |
28 to 33 | rem_subnet_id | ARRAY [1..6] of BYTE | 当前不可用,参数值B#16#00 |
34 to 39 | rem_staddr | ARRAY [1..6] of BYTE | 远程连接端点IP地址: 192.168.0.30 rem_staddr[1] = B#16#C0 rem_staddr[2] = B#16#A8 rem_staddr[3] = B#16#00 rem_staddr[4] = B#16#1E rem_staddr[5-6] = B#00(保留) |
40 to 55 | rem_tsap id | ARRAY [1..16] of BYTE | 远程连接端点端口号: 2000,例如 local_tsap_id[1] = B#16#7 (十六进制端口号高字节) local_tsap_id[2] = B#16#D0 (十六进制端口号低字节) local_tsap_id[3-16] = B#16#00 |
56 to 61 | next_staddr | ARRAY [1..6] of BYTE | next_staddr[1-6] = B#16#00 |
62-63 | spare | WORD | 保留,值W#16#0000. |
例程描述:
S7 程序中包含了对 FB65 "TCON" 的调用和带有建立 TCP 连接的连接参数数据结构"OUCW_2" 创建的DB1 。也包含了来自于 Standard Library -> Communication Blocks 下的 FB63 "TSEND" 和 FB64 "TRCV" 的调用。 FB63 "TSEND" 用于发送数据到 S7 站或 S5 站,以及到 PC 站或到第三方系统. FB64 "TRCV" 用于接收来自其他 S7 站,S5 站,PC 站和第三方系统的数据。
首先为 S7-300 站创建硬件组态。注意配置 MB100 作为时钟存储器。 发送请求由该时钟存储器触发。保存编译 S7-300 站的硬件组态,下载到 CPU。
STEP 7 程序由 OB100,OB1,FB1, DB11,DB1,DB100,DB200 , FB63,FB64,FB65 和 FB66。
OB100:
OB100 是重启 OB 块,当 CPU 重新启动时 (暖启动) 执行一次.在 OB100 中,第一次通信由 M0.3 触发。
OB1:
OB1 循环调用。 FB1 在 OB1 中被调用 (背景数据块: DB11) , M0.3作为 INIT_COM 参数,M10.0作为ABORT参数。在 OB1 中调用 FB1结束后, 复位M0.3。
图. 01
FB1:
在 OB1 中调用 FB1。该 FB1 中调用以下功能块:
- FB65 "TCON"
- FB63 "TSEND",
- FB64 "TRCV"
- FB66 "TDISCON"
你可以随意修改连接ID。修改FB1 network2中的连接ID和你的组态保持一致。连接ID保存在DB11的静态变量中。
本例中定义连接ID为 "2"。
图. 02
连接建立
通过 FB65"TCON" 的输入参数 "REQ" 的上升沿触发来建立连接。数据块DB11 的背景数据块中集成了带有连接参数的数据结构 "OUCW_2"。
FB65 "TCON" 的输入参数 "CONNECT" 需要指定一个含有连接参数的存储区。
在系统启动时连接建立并保持,直到调用 FB66 "TDISCON" 来断开连接,或让CPU 进入停止模式或关闭电源来断开连接。
图. 03
在 "FB63 "TSEND" 的输入参数 "REQ" 上施加上升沿以触发发送请求。发送任务的触发是由时钟标志 M100.6 和变量 "SEND_BUSY" 来控制的。如果发送任务运行, "C1.SEND_BUSY" 则被置位,无法再触发新的发送请求。
可以为输入参数 "DATA" 指定包含要发送数据的存储区。
并在输入参数 "LEN" 填写要发送的字节数。
本例中发送数据保存在DB100中,向通信伙伴发送100个字节。
输出参数 "DONE", "ERROR" 和 "STATUS" 用于任务评价。
图. 04
如果发送任务成功完成, "SEND_BUSY" 被复位。这时新的发送任务才可以被触发。
如果发送任务执行出错,那么 "SEND_BUSY" 变量同样被复位,FB63 的输出参数 "STATUS" 的值被保存用于错误分析。
图. 05
图. 06
一旦 TCP 连接建立了,就能接收数据。
用输入参数 "DATA" 指定保存接收数据的存储的地址和长度。
本例中接受100个字节并保存在DB200中。
图. 07
输出参数 "NDR" 用于表示已接收到新数据。输出参数 "RCVD_LEN" 表明接收数据的长度,如果数据接收成功,保存参数 "RCVD_LEN"。
图. 08
如果数据未被成功接收,那么输出参数 "STATUS" 可以保存下来并用于评估状态。
图. 09
可以通过 FB66 "TDISCON" 有目的地结束 TCP 连接。在 FB66 "TDISCON" 的输入参数"REQ" 上施加上升沿以请求结束 TCP 连接。
图. 10
注意:
示例程序中TCP 协议用来数据传输,需在数据结构 "OUCW_2"中设定参数 "connection_type" 为 "B#16#11" 。
S7-300 CPUs V2.3 支持 TCP (兼容模式)。如在S7-300 CPU V2.3 中运行示例程序,需在数据结构 "OUCW_2" 中设定参数 "connection_type" 为 "B#16#01" 。
STEP 7 项目下载
示例的 STEP 7 项目包含了调用 FB1和 FB65 "TCON"、 FB66 "TDISCON"、FB63 "TSEND" 和 FB64 "TRECV"以及状态评估。 该程序由 STEP 7 V5.5 创建。
Sample_open_TCP.zip ( 286 KB )
配置额外TCP 连接
要配置其它的额外的 TCP 连接,将 FB1 复制一份命名为其它功能块 (如 FB101),修改参数并生成一个新的背景数据块。
注意:
- 德语
- 英语
- 法语
- 意大利语
- 西班牙语
- 土耳其语
文档属于以下产品树图文件夹(n):
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC 高级控制器 S7-300 CPUs Compact CPUs
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC 高级控制器 S7-300 CPUs Technology CPUs
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC 高级控制器 S7-400 CPU Standard CPUs
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC 高级控制器 S7-400 CPU Failsafe CPUs
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC 高级控制器 S7-400 CPU Fault-tolerant CPUs
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC Distributed Controller auf Basis ET200S Central processing units Standard CPUs IM151-8 PN/DP CPU
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC Distributed Controller auf Basis ET200S Central processing units Failsafe CPU IM151-8 F PN/DP CPU
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC Distributed Controller based on ET200Pro Central processing units 标准型 CPU
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC Software Controller 基于 PC的控制 SIMATIC WinAC 软件PLC
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC Software Controller 基于 PC的控制 SIMATIC WinAC RTX F
- 自动化技术 Products for specific requirements Automatision technology for extreme conditions SIPLUS extreme 工业自动化系统 SIMATIC ET 200 分布式外围设备 用于开关柜的 SIPLUS ET 200 系统 ET 200S SIPLUS 接口模块 SIPLUS IM 151-1
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC Distributed Controller based on ET200Pro Central processing units 故障安全型 CPU
- 存在技术问题/疑问:请询问技术支持人员
- 想要在我们的论坛上开展讨论,并与其它用户交流经验
- 想要为一个或多个产品创建 CAx 数据
- 想要向我们发送有关此 文档 的反馈