Wie können Sie eine SIMATIC S7-300 CPU und MMC rücksetzen (Werksreset oder vollständiges Urlöschen)?
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Beschreibung
Bei S7-300 CPUs werden die Kommunikationsdaten der lokalen Schnittstelle (Protokoll, Baudrate und Stationsadresse) beibehalten, wenn im Anlauf keine oder eine MMC mit ungültigen Daten* gesteckt ist. Die CPU ist weiterhin über die bisherigen Kommunikationsdaten erreichbar.
Nur bei Werksreset oder beim Anlauf mit einer MMC mit gültigen Daten* werden die Kommunikationsdaten geändert.
S7-300 CPU
Ab dem FW Stand V2.5 ist bei S7-300 CPUs (außer CPU 318) die Funktion "Rücksetzen in den Auslieferungszustand" implementiert.
Im Kapitel In Auslieferungszustand zurücksetzen der Betriebsanleitung "S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen" (Beitrags-ID: 13008499) finden Sie alle Informationen über Auswirkung und Ablauf des "Rücksetzens in den Auslieferungszustand".
MMC
Das Rücksetzen der MMC ist nur möglich, wenn sich auf der MMC für die CPU ungültige Daten* befanden. Ansonsten wird die MMC bei den beschriebenen Schritten nur initialisiert.
Beim Rücksetzen der SIMATIC Micro Memory Card (MMC) werden alle Anwenderdaten gelöscht. Die folgenden Schritte beschreiben die Vorgehensweise.
- Die MMC steckt im Schacht der CPU. Die CPU fordert ein Urlöschen an (langsames Blinken der STOP-LED).
- Bringen Sie den Schalter in Stellung "MRES" und halten Sie ihn so lange fest, bis die STOP-LED dauerhaft leuchtet (ca.9 Sekunden).
- Innerhalb der nächsten 3 Sekunden müssen Sie den Schalter loslassen und erneut in die Stellung "MRES" bringen. Die STOP-LED blinkt nun während des Löschvorgangs.
Sollte nach der oben beschriebenen Vorgehensweise die CPU weiterhin ein Urlöschen anfordern, so ist die MMC defekt.
Hinweis zur Firmware V3.2 und V3.3
Mit diesen Firmwareversionen kann das Rücksetzen der MMC mit der CPU nicht durchgeführt werden. Für das Rücksetzen der MMC benötigen Sie entweder ein Field PG oder einen USB Prommer. Informationen hierzu finden Sie unter der Beitrags-ID 13992345. Das Verhalten wird in einer der nächsten FW-Versionen behoben sein.
Hinweis
Das Beschreiben bzw. Löschen (Rücksetzten) einer SIMATIC MMC außerhalb einer S7-300 CPU ist unter der Beitrags-ID 21829579 beschrieben.
* ungültige Systemdaten sind z.B. Daten die für einen anderen CPU-Typ gespeichert wurden.
- Englisch
- Franzoesisch
- Italienisch
- Spanisch
- Chinesisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Zentralbaugruppen Standard CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Zentralbaugruppen Kompakt CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Zentralbaugruppen Fehlersichere CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Zentralbaugruppen Technologie CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Signalbaugruppen Digitalbaugruppen Digitalein-/-ausgabe SM323
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Signalbaugruppen Analogbaugruppen Analogein-/-ausgabe SM334
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Funktionsbaugruppen PROFIBUS-Baugruppe IM 174
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Sonderbaugruppen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Anschlusstechnik Frontstecker
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Stromversorgungen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Zubehör
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Distributed Controller auf Basis ET 200S Zentralbaugruppen Standard-CPUs IM151-7 CPU
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Software für SIMATIC Controller STEP 7 V5.x STEP7 Basissoftware und Editoren STEP 7
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Software für SIMATIC Controller STEP 7 V5.x STEP7 Basissoftware und Editoren Zubehör
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Software für SIMATIC Controller STEP 7 V5.x Optionen für Programmierung und Design Distributed Safety Software
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Software für SIMATIC Controller STEP 7 V5.x Optionen für Technologie- und Antriebstechnik S7-Technology
- Automatisierungstechnik Industrie-Software Automatisierungssoftware Software für Gemeinsame Aufgaben Im Bereich Dokumentation SIMATIC Manual Collection
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation Industrial Ethernet Verkabelungstechnik IE TP Cord
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation PROFIBUS Netzkomponenten Elektrische Netze (RS485) Steckleitung 830-2
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation PROFIBUS Systemanschlüsse PG/PC/IPC PC Adapter USB A2
- Automatisierungstechnik Stromversorgung Stromversorgung SITOP SIMATIC-Design Stromversorgungen
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden