×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 30321000, 文档发布日期 2008年10月13日
(0)
评估

微型自动化:基于 GPRS (灵活)的无线数据通讯 - MAS 31

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

自动化任务
排放物处理厂的基础结构包含了“暴雨水溢流”子站。 它应该与控制中心进行通讯。 基于 GPRS 服务的互联网是按数据量收费的,在此处可以用作数据传输媒介。 控制中心应该能够进行中央操作员控制和监视。

 

自动化解决方案
自动化解决方案使用带有 GPRS 调制解调器 MD720-3 的 SINAUT Micro SC 远程控制系统,用 于通过中央站可视化来自远程站的过程数据。

远程站“雨水溢流”
S7-200 CPU 222 控制泵“P1”,该泵自动将雨水溢流井中的雨水输送到污水处理厂。 泵“P2”可以通过中央站手动操作,用 于将处理水输送到就近河流中。 所有过程数据都通过 GPRS 调制解调器 MD720-3 传送到中央站。

中央站
OPC 服务器 SINAUT MICRO SC 用作与远程站进行数据交换的平台。 中央站通过互联网连接与 GPRS 站通讯。 作为 OPC 客户端,WinCC flexible 用于可视化和操作整个处理过程。

 

 

与微型自动化设备 21 相比的优势

  • 使用所有 S7-200 CPU (CPU221 - CPU226)
  • 可变接口选择(端口 0 或端口 1),用于调制解调器和 CPU 之间的连接
  • 得益于块库的尺寸较小,具有更大的用户程序存储器空间

 

启动代码
对于启动,我们为您提供了带有测试代码和测试参数的软件实例,可以供您下载。 软件示例将在您最初使用和测试该小型自动化套件时为您提供帮助。 通过它们,可以快速测试在微型自动化设备中描述的产品之间的硬件和软件接口。& amp; lt; /p>

 

下载

链接

内容与下载

下载

微型自动化实例(中文) Set31_TechDoc_V1d0_cn.pdf ( 6151 KB )
SINAUT MICRO SC flex - Systemhandbuch(英文)< /b> Set31_DocLibrary_V1d2_en.pdf ( 725 KB )
启动代码(SINAUT MICRO SC Konfiguration (*.xml-Datei)) MAS31_m2mopc.zip ( 280 bytes )
远程站的启动代码 “Regenüberlaufbecken”(STEP 7-Micro/WIN 项目) MAS31_S7-200_V1d0_en.zip ( 93 KB )
启动代码 (WinCC flexible 项目,*.hmi, *.fwx) MAS31_WinCC_Flex_V1d0_en.zip ( 3677 KB )
启动代码 (STEP 7-Micro/WIN Bibliothek) MAS31_S7-200-Library_V1d2.zip ( 65 KB )
网络链接

Beitrags-ID

系统手册 GPRS/GSM-调制解调器 SINAUT MD720-3 23117745
SINAUT MICRO SC 系统手册 23119827
Micro 自动化设备 21 22537809
微型自动化设备论坛 链接

 

文件历史

Ausgabe

Änderungen

09/2008

第一版

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接