文档类型
常问问题
文档编号
30576253,
文档发布日期
2008年10月8日
评估
为什么在安装完 WinCC flexible 2008 后无法安装 WinCC V6.2 或 WinCC V6.2 SP2 中的 SQL server ?
-
文档
-
涉及产品
错误描述:
安装完 WinCC flexible 2008 后无法安装 WinCC V6.2 和 WinCC V6.2 SP2 的 SQL server。
原因:
一个可能的原因是基于WinCC flexible 或 WinCC 安装的不同的 SQL 实例所造成的。
当安装 WinCC V6.2 或 WinCC V6.2 SP2 和 WinCC flexible 2008 时,必须按照以下安装顺序:
- WinCC V6.2 或 WinCC V6.2 SP2
- WinCC flexible 2008
如果已经安装了 WinCC flexible 2008,考虑以下步骤。
补救:
只有 Microsoft SQL Server 2005 快捷版本的 WinCC flexible 实例被卸载了,您才可以安装 WinCC V6.2 或 WinCC V6.2 SP2 的 SQL server。WinCC flexible 2008 不需要卸载。
步骤:
下表描述了如何卸载 Microsoft SQL Server 2005 快捷版本的 WinCC flexible 实例:
No. | 步骤 |
1 | 卸载 SQL 实例 不需要完全卸载 WinCC flexible 2008。
|
2 | 选择桌面引擎
|
3 | 卸载完成
|
4 | 安装 WinCC 和 SQL 实例
|
关键字:
Microsoft SQL Server 2005 SP1, Microsoft SQL Server 2005 SP2, Microsoft SQL Server 2005 Express
安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
也提供以下语言版本:
- 德语
- 英语
- 法语
- 西班牙语
文档属于以下产品树图文件夹(n):
- 自动化技术 人机界面系统 HMI 软件 SIMATIC WinCC flexible
- 自动化技术 人机界面系统 HMI 软件 SIMATIC WinCC flexible SIMATIC WinCC flexible ES Micro
- 自动化技术 人机界面系统 HMI 软件 SIMATIC WinCC flexible SIMATIC WinCC flexible ES
- 自动化技术 人机界面系统 HMI 软件 SIMATIC WinCC flexible WinCC flexible运行版 SIMATIC WinCC flexible RT
- 自动化技术 人机界面系统 HMI 软件 SIMATIC WinCC V7 SIMATIC WinCC V7 Basic-SW
- 自动化技术 PC-based Automation SIMATIC 工业用 PC Embedded Bundles, Starter Systeme, Software-Packages 适用于 SIMATIC IPC 的软件包 带 WinCC flexible 的 HMI 程序包
评估文档
请求和反馈
您想要做什么?
- 存在技术问题/疑问:请询问技术支持人员
- 想要在我们的论坛上开展讨论,并与其它用户交流经验
- 想要为一个或多个产品创建 CAx 数据
- 想要向我们发送有关此 文档 的反馈
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)
复制URL
mySupport Cockpit
产品信息