×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题, 条目ID: 30827420, 文档发布日期 2012年6月18日
(0)
评估

关于微软补丁KB 943459和KB 971468的重要说明

  • 文献
  • 涉及产品

描述:
在使用Windows Server 2003 SP1或者SP2操作系统时,如果两个客户端(一个接一个)访问同一个运行画面(*.pdl)时,在客户端上偶尔会出现阻塞现象。在这期间客户端操作被中断(小时级)。
这个故障是由于Windows Server 2003的缓冲区溢出漏洞而导致的。

微软为 Windows Server 2003 SP2提供了补丁KB 971468(也可以通过Windows Server更新服务得到)以更新KB 943459。

更多关于微软补丁的详细信息可以参考以下链接。

  • "哪些微软安全补丁包是经过SIMATIC WinCC兼容性测试的?" 参考索引号: 18752994
  • "哪些微软安全补丁包是经过SIMATIC PCS7兼容性测试的?" 参考索引号:18490004

可以在以下链接中得到微软的修正补丁 KB 943459 和 KB 971468。

建议尽快安装微软补丁KB 943459或者 KB 971468。

德文链接
http://support.microsoft.com/kb/943459/de

http://support.microsoft.com/kb/971468/de

英文链接
http://support.microsoft.com/kb/943459/en-us

http://support.microsoft.com/kb/971468/en-us

安装注意事项:
安装完hotfix之后需要重新启动计算机。
事先需要关闭所有的SIMATIC应用程序。

注意:
补丁KB 943459修改了注册表中的下列键值: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters OplockBreakWait。不要修改OplockBreakWait参数的默认35秒的设置。

ProductSupport.EntityResultListTitle
ProductSupport.EntityResultListDescription

ProductSupport.EntityResultListButtonText
复制URL
mySupport Cockpit
相关链接
    该文献的主题页面