Beitragstyp: Download, Beitrags-ID: 31263919, Beitragsdatum: 14.12.2015
(0)
Bewerten

SIMOTION C Firmware

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Hier finden Sie die Firmware für die SIMOTION C2xx.

Versionswechsel der SIMOTION C2xx Firmware

Die SIMOTION C Controller werden generell mit einer aktuellen Firmware ausgeliefert. Beim C230-2 ist die Firmware direkt auf dem Controller aufgespielt und die MMC wird serienmäßig ohne Firmware geliefert. Beim C240/C240 PN ist die Firmware auf der MMC aufgespielt, der Controller selber enthält keine Firmware. Eine Änderung der Firmware-Version kann bei beiden Controllern über einen Austausch der Firmware auf der MMC-Karte erfolgen.

Wir empfehlen Ihnen vor einer Hoch-/Runterrüstung der Firmware den kompletten Inhalt der MMC mittels Card-Reader und Windows Explorer vorsichtshalber auf dem PC/PG zu sichern.

Wie Sie vorgehen hängt davon ab, ob sich auf der MMC-Karte Lizenzen und/oder Anwenderdaten befinden.

  • Auf der MMC-Karte befinden sich keine Lizenzen und auch keine Anwenderdaten
    Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich; löschen Sie den Inhalt der MMC-Karte und spielen Sie die Firmware wie unter "Firmware auf MMC-Karte installieren" beschrieben auf.

  • Auf der MMC-Karte befinden sich Lizenzen (z. B. Achslizenzen)
    Sichern Sie sich vor dem Aufspielen der neuen Firmware den Ordner "KEYS" auf Ihrem PC. Nach dem Installieren der neuen Firmware kopieren Sie dann diesen Ordner auf die MMC-Karte zurück.

 

Hinweis:

Der License Key ist auf der MMC-Karte im Verzeichnis "KEYS" gespeichert. Beim erstmaligen Hochlauf des SIMOTION Gerätes wird ab Firmware-Version V4.1 der License Key im Bootsektor der MMC-Karte gesichert.

Ein im Bootsektor gesicherter License Key kann nicht durch eine Bedienung des Anwenders gelöscht werden, auch nicht durch das Formatieren der MMC-Karte oder ein erneutes Schreiben des Bootloaders.

Ist die Datei Keys.txt (z. B. durch Löschen des Verzeichnisses "KEYS") auf der MMC-Karte nicht mehr vorhanden, so wird diese im Hochlauf des SIMOTION Gerätes erneut aus dem Bootsektor in das Verzeichnis "KEYS" geschrieben. Der License Key kann jederzeit, z. B. durch Nachlizenzierung, verändert werden. Beim nächsten Hochlauf erfolgt dann eine erneute Sicherung des License Keys im Bootsektor.
Sollte Ihnen der License Key einmal verloren gehen, dann können Sie sich diesen über den Web License Manager http://www.siemens.com/automation/license wieder beschaffen. Sie benötigen hierzu die auf der MMC-Karte aufgedruckte HW-Seriennummer. Im Web License Manager haben Sie die Möglichkeit, sich den zugehörigen License Key anzuzeigen zu lassen.

  • Auf der MMC-Karte befinden sich Anwenderdaten
    Wenn Sie mit Ihrer Applikation Daten auf der MMC-Karte sichern, dann müssen diese vor dem Aufspielen der neuen Firmware gesichert werden.
    Beispiel:
  • Sicherung der Retain-Daten:
    Vor einer Änderung der Firmware Version können die Inbetriebnahme-Daten (Retain-Daten und in der Applikation mit _saveUnitDataSet /_exportUnitDataSet auf der MMC gesicherte Daten) des Gerätes gesichert werden. Hinweise dazu finden Sie in der Onlinehilfe unter "Variablen sichern/wiederherstellen" oder im SCOUT Projektierungshandbuch, Kapitel 3.15 "Variablen für einen Plattformtausch oder Upgrade sichern und wiederherstellen". Das Handbuch finden Sie auf der SCOUT CD/DVD (unter  \Documentation\German\1_Engineeringsystem_Handhabung\ SCOUT_projektieren.pdf) oder im Internet (ID 27002825).
  • Sicherung von Logfiles:
    - Maschinenlogbuch durch Anwender: user\simotion\hmi\prjlog\userlog.txt
    - System-Logbuch der ROM-Aktionen: user\simotion\hmi\syslog\syslog.000
    - Bei Nutzung der Systemfunktion _activateConfiguration (modulare Maschine) ggf. die erzeugte LOG-Datei (unter install\simotion\log)
  • Sicherung von IT DIAG Anwenderfiles:
    - user\simotion\hmicfg\webcfg.xml
    - user\simotion\hmi\files\user.htm
    - ggf. anwenderspezifische Web-Seiten im Verzeichnis user\simotion\hmi\files

Generelle Hinweise

  • Verwenden Sie nur MMC-Karten, die für den jeweilige SIMOTION C Controller und die Firmware-Version freigegeben sind. Insbesondere bei Hochrüstungen sollten Sie auch überprüfen, ob Sie ggf. eine neue Bootloader-Version aufspielen müssen (mit SCOUT "Extras\Bootloader schreiben"). Die Kompatibilitätsbeziehungen entnehmen Sie der Kompatibilitätsliste "Softwareprodukte" auf der SIMOTION SCOUT Add-On-CD/DVD sowie im Internet unter ID 18857317
  • Die Firmware für die SIMOTION Geräte finden Sie auf den SIMOTION SCOUT CDs/DVDs der jeweiligen SIMOTION-Version (\3_C2xx\Firmware_C230\V...\c230_2fw.zip bzw. \3_C2xx\Firmware_C240\V...\c240_fw.zip). Zudem stehen Ihnen die Firmwarestände als Download zur Verfügung.
  • Zur Nutzung der Firmware benötigen Sie ein Engineeringsystem SIMOTION SCOUT mit der entsprechenden Version Vx.y oder höher.
  • Beachten Sie die Readme-Dateien und Hochrüstanleitungen, die mit jeder Version von SIMOTION ausgeliefert werden.

  • Ein SIMOTION C240/C240 PN kann nicht mit der Firmware des SIMOTION C230-2 betrieben werden und umgekehrt !

Firmware auf MMC-Karte installieren

  1. Speichern Sie die gewünschte Version der beiliegenden Firmware ZIP-Dateien auf Ihrem PG/PC.
  2. Legen Sie die MMC-Karte in einen Card-Reader ein
  3. Öffnen Sie den Windows Explorer. --> Die MMC-Karte muss als Wechseldatenträger unter einem beliebigen Laufwerksbuchstaben im Windows Explorer sichtbar sein.
  4. Sichern Sie sich ggf. auf  der MMC-Karte vorhandene Lizenzen und Anwenderdaten auf Ihrem PG/PC ( siehe Hinweise oben)
  5. Löschen Sie mit dem Windows Explorer alle Daten auf der MMC-Karte.
  6. Entpacken Sie die ZIP-Datei  komplett auf die MMC. Beachten Sie, dass eine evtl. vorhandene Dateistruktur beim Entpacken erhalten bleiben muss.
  7. Kopieren Sie die unter Schritt 4 gesicherten Daten zurück in die entsprechende Ordnerstruktur auf die MMC.
  8. Nehmen Sie die MMC-Karte aus dem Card-Reader
  9. Stecken Sie die MMC in den Controller
    - bei SIMOTION C230-2: Schalten Sie den Controller ein und warten bis das Update beendet ist.
    - bei SIMOTION C240/C240 PN: Schalten Sie den Controller ein. Der C240/C240 PN bootet die aktualisierte Firmware direkt von der MMC.

Weitere Informationen können Sie der Betriebsanleitung des SIMOTION C, Kapitel 8.1 entnehmen. Das Handbuch finden Sie auf der SCOUT CD/DVD (unter \Documentation\German\5_SIMOTION_C\C2xx_betreiben) oder im Internet (ID 27035081).

Hinweis zu den Versionen
Der C240 wird ab der SIMOTION Version V4.0.0.2 unterstützt und der C240 PN ab V4.1.2.3.
Seit V4.0 wird der C230-2 mit MLFB "6AU1230-2AA00-0AA0" nicht mehr unterstützt. Er kann aber auch z. B. mit SCOUT V4.1 noch mit dem Runtime-System V3.2 projektiert werden.
Seit V4.2 wird der C230-2 mit MLFB "6AU1230-2AA01-0AA0" nicht mehr unterstützt. Er kann aber auch z. B. mit SCOUT V4.2 noch mit dem Runtime-System V4.1 projektiert werden.

Übersicht der Firmware Versionen für den SIMOTION C240 / C240 PN

Bestellnummer der
unterstützen Controller

SIMOTION
Runtime-Version

Firmware
6AU1240-1AA00-0AA0
6AU1240-1AB00-0AA0
  V4.4.0.11
(V4.4 HF11)
Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 109480712
  Registrierung notwendig  SIMOTION_C240_V4_4_HF11.zip (8,9 MB)
6AU1240-1AA00-0AA0
6AU1240-1AB00-0AA0
 V4.4.0.6
(V4.4 HF6)
Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 109476895
 Registrierung notwendig  SIMOTION_C240_V4_4_HF6.zip (8,7 MB)
6AU1240-1AA00-0AA0
6AU1240-1AB00-0AA0

V4.4.0.4
(V4.4 HF4)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 107586910

SIMOTION_C240_V4_4_HF4.zip
( 8822 KB )
6AU1240-1AA00-0AA0
6AU1240-1AB00-0AA0

V4.4.0.1
(V4.4 HF1)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 96311883

SIMOTION_C240_V4_4_HF1.zip
( 8822 KB )
6AU1240-1AA00-0AA0
6AU1240-1AB00-0AA0

V4.3.1.23
(V4.3 SP1 HF23)

 Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 105075028

SIMOTION_C240_V4_3_SP1_HF23.zip ( 7827 KB )
6AU1240-1AA00-0AA0
6AU1240-1AB00-0AA0

V4.3.1.17
(V4.3 SP1 HF17)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 80959800

SIMOTION_C240_V4_3_SP1_HF17.zip ( 6700 KB )
6AU1240-1AA00-0AA0
6AU1240-1AB00-0AA0

V4.3.1.12
(V4.3 SP1 HF12)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 68202648

SIMOTION_C240_V4_3_SP1_HF12.zip ( 6696 KB )
6AU1240-1AA00-0AA0
6AU1240-1AB00-0AA0

V4.3.1.9
(V4.3 SP1 HF9)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 66522791

SIMOTION_C240_V4_3_SP1_HF9.zip ( 6690 KB )
6AU1240-1AA00-0AA0
6AU1240-1AB00-0AA0

V4.3.1.3
(V4.3 SP1 HF3)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 61003253

C240_fw_V4313.zip ( 6685 KB )

6AU1240-1AA00-0AA0
6AU1240-1AB00-0AA0

V4.3.1.1
(V4.3 SP1 HF1)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 61002935

 c240_fw_V4311.zip ( 6673 KB )
6AU1240-1AA00-0AA0
6AU1240-1AB00-0AA0

V4.2.1.12
(V4.2 SP1 HF1)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 63272442

c240_fw_V42112.zip ( 7135 KB )

6AU1240-1AA00-0AA0
6AU1240-1AB00-0AA0

V4.1.5.15
(V4.1 SP5 HF15)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 53013769

 c240_fw_V41515.zip ( 11475 KB )

6AU1240-1AA00-0AA0
6AU1240-1AB00-0AA0

V4.1.5.6
(V4.1 SP5 HF6)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 44466817

 c240_fw_V4156.zip ( 11452 KB )

6AU1240-1AA00-0AA0
6AU1240-1AB00-0AA0

V4.1.5.3
(V4.1 SP5 HF3)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 42469145

 c240_fw_V4153.zip ( 11361 KB )

6AU1240-1AA00-0AA0
6AU1240-1AB00-0AA0

V4.1.4.1
(V4.1 SP4 HF1)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 37841397

 c240_fw_V4141.zip ( 5076 KB )

6AU1240-1AA00-0AA0
6AU1240-1AB00-0AA0

V4.1.2.6
(V4.1 SP2 HF6)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 34789656

 c240_fw_V4126.zip ( 4814 KB )

6AU1240-1AA00-0AA0
6AU1240-1AB00-0AA0

V4.1.2.3
(V4.1 SP2 HF3)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 34057368

 c240_fw_V4123.zip ( 4813 KB )

6AU1240-1AA00-0AA0

V4.1.2.0
(V4.1 SP2)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 32113692

 c240_fw_V4120.zip ( 4807 KB )

6AU1240-1AA00-0AA0

V4.1.1.6
(V4.1 SP1 HF6)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 28570311

 c240_fw_V4116.zip ( 3193 KB )

6AU1240-1AA00-0AA0

V4.1.1.0
(V4.1 SP1)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 26366113

 c240_fw_V4110.zip ( 3179 KB )

6AU1240-1AA00-0AA0

V4.0.0.8
(V4.0 HF8)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 25502727

 c240_fw_V4008.zip ( 2944 KB )

6AU1240-1AA00-0AA0

V4.0.0.2
(V4.0 HF2)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 23772724

 c240_fw_V4002.zip ( 2940 KB )

 

Übersicht der Firmware Versionen für den SIMOTION C230-2

Bestellnummer der
unterstützen Controller

SIMOTION
Runtime-Version

Firmware

6AU1230-2AA01-0AA0

V4.1.5.15
(V4.1 SP5 HF15)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 53013769

 c230_2fw_V41515.zip ( 4042 KB )

6AU1230-2AA01-0AA0

V4.1.5.6
(V4.1 SP5 HF6)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 44466817

 c230_2fw_V4156.zip ( 4041 KB )

6AU1230-2AA01-0AA0

V4.1.5.3
(V4.1 SP5 HF3)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 42469145

 c230_2fw_V4153.zip ( 3948 KB )

6AU1230-2AA01-0AA0

V4.1.4.1
(V4.1 SP4 HF1)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 37841397

 c230_2fw_V4141.zip ( 3884 KB )

6AU1230-2AA01-0AA0

V4.1.2.6
(V4.1 SP2 HF6)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 34789656

 c230_2fw_V4126.zip ( 3652 KB )

6AU1230-2AA01-0AA0

V4.1.2.3
(V4.1 SP2 HF3)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 34057368

 c230_2fw_V4123.zip ( 3651 KB )

6AU1230-2AA01-0AA0

V4.1.2.0
(V4.1 SP2)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 32113692

 c230_2fw_V4120.zip ( 3649 KB )

6AU1230-2AA01-0AA0

V4.1.1.6
(V4.1 SP1 HF6)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 28570311

 c230_2fw_V4116.zip ( 3284 KB )

6AU1230-2AA01-0AA0

V4.1.1.0
(V4.1 SP1)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 26366113

 c230_2fw_V4110.zip ( 3268 KB )

6AU1230-2AA01-0AA0

V4.0.0.8
(V4.0 HF8)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 25502727

 c230_2fw_V4008.zip ( 3031 KB )

6AU1230-2AA01-0AA0

V4.0.0.2
(V4.0 HF2)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 23772724

 c230_2fw_V4002.zip ( 3027 KB )

6AU1230-2AA01-0AA0

V4.0.0.0
(V4.0)

Lieferfreigabe siehe Beitrags-ID 23379030

 c230_2fw_V4000.zip ( 3026 KB )

6AU1230-2AA00-0AA0
6AU1230-2AA01-0AA0

V3.2.1.0
(V3.2 SP1)

 c230_2fw_V3210.zip ( 1913 KB )

6AU1230-2AA00-0AA0
6AU1230-2AA01-0AA0

V3.2.0.2
(V3.2 HF2)

 c230_2fw_V3202.zip ( 1867 KB )

6AU1230-2AA00-0AA0
6AU1230-2AA01-0AA0

V3.2.0.0
(V3.2)

 c230_2fw_V3201.zip ( 1869 KB )