×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 31895566, 文档发布日期 2016年5月1日
(13)
评估

如何查看一个 DP 主站系统或者 PROFINET IO 系统的站点状态?

  • 文档
  • 涉及产品
可以使用 SFC51 'RDSYSST' 读出 SSL 部分列表或SSL 部分列表的摘录。 下面的配置在文中所附的例程中创建。

下面的配置在文中所附的例程中创建:  



图. 01

在用户程序(OB1)中,使用 SFC51 "RDSYSST" 读出 CPU 的系统状态列表。
调用 SFC51 "RDSYSST" 时,通过输入参数 SSL_ID 指定了用户想读取的系统状态列表。使用此方法可读出下列数据,例如:

  • 模板标识。
  • 模板 LED 指示灯状态。
  • DP 主站系统或 PROFINET I/O 系统中,已经连接上 CPU 集成的 DP 或 PN 口的站点状态。

所有有关 SSL_ID 的可用信息在手册 "System Software for S7-300/400 System and Standard Functions" 中,见条目 Entry ID 1214574

当调用 SFC51 "RDSYSST" 时,在输入参数INDEX,要以16进制格式指定 PROFIBUS DP 主站系统或者PROFINET IO 系统的编号,PROFIBUS DP 主站系统的编号或者PROFINET IO 系统的编号可以在硬件配置中找到(见图.01)。

SFC51 "RDSYSST" 的参数分配根据使用不同的 CPU 而不同:

  1. CPU 有集成的 DP 和以太网接口
  2. CPU 有集成的 DP 接口但是没有集成的以太网接口

在 PN/DP CPU 中调用 SFC51 "RDSYSST" 的例子参数



图. 02 




图. 03

输入 SSL_ID=694(HEX) 以确定 DP 主站系统或者 PROFINET IO 系统连接到 PN/DP CPU 站点的状态。指定所读出的系统状态列表数据(诊断数据) 的存储区域,诊断数据区大小为 258 字节。 

表 01 为 258 字节长的诊断数据结构:

内容 长度 解释
index 1 word 0: 中央机架
1-31: 在 PROFIBUS DP 主站系统中的远程模块
100-115: 在 PROFINET IO 系统中的远程模块
status_0 BOOL 组信息
1: 下面状态位最少有一个值为 1
0: 下面所有状态位值为 0
status_1 BOOL 站 1 状态
1: 站 1 故障(仅对 694 有效)
status_2 BOOL 站 2 状态
1: 站 2 故障(仅对 694 有效)
...    
status_2047 BOOL 站 2047 状态
1: 站 2047 故障(仅对 694 有效)

表 01

最大可以确定 2047 个站的状态。在诊断数据存储区域中每个站需要 1 bit。此外,需要另外 1 bit 作为组信息。就是说在诊断数据存储区域中,256 字节分配给每个站点的状态,2 字节为索引(关于 DP 主站系统或者 PROFINET IO 系统的信息)。

下面的例程中包含一个完整的 S7 站硬件组态,用户程序中有 SFC51 "RDSYSST" 的调用。 

SSL_Status_PNDP.zip ( 686 KB )

在没有集成以太网口的 CPU 中调用 SFC51 "RDSYSST" 的例子参数



图. 04

输入 SSL_ID=292(HEX) 以确定连接到只有集成 DP 接口的 CPU  所带的 DP 主站系统中的站点状态。指定所读出的系统状态列表数据(诊断数据) 的存储区域,诊断数据区大小为 16 字节。 

表 02 为 16 字节长的诊断数据结构:

内容 长度 解释
status_0 1 byte Bit 0: 基本单元 (INDEX=0) 或站 1
Bit 1: 扩展设备或站 2
...
Bit 7: 扩展设备或站 8 ...
status_1 1 byte Bit 0: 扩展设备或站 9
Bit 1: 扩展设备或站 10
...
Bit 7: 扩展设备或站 16 ...
status_2 1 byte Bit 0: 扩展设备或站 17
Bit 1: 扩展设备或站 18
...
Bit 7: 扩展设备或站 24
status_3 1 byte Bit 0: 扩展设备或站 25
Bit 1: 扩展设备或站 26
...
Bit 6: S5 区域中的扩展设备或站 31
Bit 7: S5 区域中的扩展设备或站 32
...    
status_15 1 byte Bit 0: S5 区域中的扩展设备或站 121
Bit 1: S5 区域中的扩展设备或站 122
...
Bit 7: S5 区域中的扩展设备或站 128

表 02

最大可以确定 128 个站的状态。 在诊断数据存储区域中每个站需要 1 bit。就是说在诊断数据存储区域中,需要 16 个字节来表示状态信息。

下面的例程中包含一个完整的 S7 站硬件组态,用户程序中有 SFC51 "RDSYSST" 的调用。 

SSL_Status_DP.zip ( 257 KB )

例子项目是使用 STEP 7 V5.5 创建的。复制 SSL_Status_PNDP.zip 或 SSL_Status_DP.zip 文件到单独的文件夹内然后在 STEP 7 中解压缩,这时 STEP 7 项目的所有子目录会被解包,您可以使用 SIMATIC Manager  来处理这些已经解包的 STEP 7 项目。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.