×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 32151540, 文档发布日期 2009年1月15日
(0)
评估

通过Y-link (IM153)连接ASM456应该注意些什么?

  • 文档
  • 涉及产品

描述:
当在Y-link (IM153)后面使用 ASM456,可能会影响到PROFIBUS的运转。


图. 01

CPU中过短的超时时间设定(PollTimeOut)将对PROFIBUS上的非周期性服务产生不利的影响。
可以通过修改ASM456GSD文件中的C1_Response_Timeout来避免这个问题。

指导:
可以通过修改ASM456GSG文件(6GT2 002-0ED00)中的间隔时间设定来纠正上述情况。将"C1_Response_Timeout" 设定值从默认的10 (= 100ms) 改为 5 (= 50ms)。
下表描述了所需的具体步骤。 

序号

步骤

注意 / 说明
1 如果ASM456已经被组态,则将其从硬件组态中删除,然后将硬件组态保存和编译。


图. 02
 
2 GSG 文件保存在硬盘中的如下文件夹中: <Drive:>\ Program Files\Siemens\Step7\S7DATA\GSD.

或者,可以选择从条目号113562 中下载GSG文件(站类型: ASM456),然后使用WinZip软件进行解包。

3

使用简单的编辑器(例如Notepad)打开GSG文件。将"C1_Response_Timeout"参数值从默认值10 (= 100ms)减小。

在GSE, GSF, GSI 和 GSS文件中重复上面的修改。

但注意这个时间也不能太短,否则ASM456将会引起时间中断故障。

如果 SIMATIC Manager 使用不同的语言,GSD 文件是使用不同语言保存的。那么,就要修改所有的文件。

4

保存并将修改过的GSG文件集成到STEP7硬件目录中。

接下来的FAQ描述了如何执行这个过程: "How do you integrate a GSD file into the STEP 7 HW Config for PROFIBUS or PROFINET?" (条目号: 2383630)。
5 ASM456 GSG从硬件目录 PROFIBUS DP -> Other Field Devices -> Ident Systems -> MOBY -> ASM456 中拖拽到硬件组态。 然后保存编译并下载到模板中