×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Descarga ID de artículo 32469496, Fecha del artículo: 05/04/2019
(11)
Evaluar

S7-PCT V3.5 SP1 para maestros IO-Link

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
Port Configuration Tool (PCT) es un software basado en PC para parametrizar módulos maestro IO-Link de Siemens y dispositivos IO-Link de cualquier fabricante.

La integración de los dispositivos IO-Link se realiza por medio de la descripción de aparatos estandarizada "IODD" que puede obtenerse del fabricante del aparato correspondiente. S7-PCT soporta las versiones 1.0 y 1.1 de IODD.
Todos los dispositivos IO-Link disponibles en Siemens están incluidos en el catálogo de selección de hardware de S7-PCT.
S7-PCT se llama desde STEP 7 a través de la configuración hardware de los maestros IO-Link, pero también se puede iniciar de forma independiente (standalone) si el maestro IO-Link no se usa en un controlador SIMATIC o bien STEP 7 no se utiliza.
Encontrará más información sobre IO-Link en Siemens en la siguiente página de Internet:

http://w3.siemens.com/mcms/automation/es/industrial-communications/io-link/Pages/Default.aspx

 

Nuevas funciones de PCT versión V3.5 SP1:

Respecto a la versión anterior, 3.5 Upd1, se incluyen las siguientes funciones nuevas:

  • Compatibilidad de maestros IO-Link con S7-1500/ET 200MP
  • Función de actualización del firmware para dispositivos IO-Link




Maestros IO-Link compatibles:
Los siguientes maestros IO-Link pueden configurarse con S7-PCT V3.5 SP1:

Familia de productosNombreIncl.
versión firmware
ReferenciaManual
SIMATIC S7-1500 /ET 200MP CM8xIO-Link V1.06ES7 547-1JF00-0AB0 109763143 
SIMATIC S7-1200SM1278 4xIO-Link Master ModuleV2.0

6ES7278-4BD32-0XB0


107623221
ET 200SPCM 4xIO-LinkV2.2

6ES7137-6BD00-0BA0

67328527
ET 200S4SI IO-LinkV1.06ES7138-4GA50-0AB0 29825814
ET 200S4SI SIRIUSV1.03RK1005-0LB00-0AA0 37856470
ET 200eco PN

IO-LINK MASTER

4 IO-L + 8 DI + 4 DO 24 V DC/1,3 A 8 × M12

V7.06ES7148-6JA00-0AB0 29999018
ET  200eco PN

IO-LINK MASTER 4 IO-L, 4xM12

V1.16ES7148-6JD00-0AB029999018 
ET 200ALCM 4X IO-LINKV1.16ES7147-5JD00-0BA0 89254868
ET 200pro4 IO-LINK HIGH FEATUREV1.16ES7147-4JD00-0AB0109738534 

Requisitos para la instalación:
S7-PCT V3.5 es una aplicación de 32 bits cuyo uso está aprobado en los siguientes sistemas operativos:
MS Windows 7 SP1 64 bits Ultimate, Professional y Enterprise
• MS Windows 8.1 64 bits Professional y Enterprise
• MS Windows 10, 64 bits Home, Professional y Enterprise

• MS Windows Server 2008 R2 StdE SP1 64 bits
• MS Windows Server 2012 R2 StdE 64 bits
• MS Windows Server 2016 64 bits

La posibilidad de ejecución de S7-PCT V3.5 SP1 en los demás sistemas operativos no está garantizada y, si los usa, es bajo su responsabilidad.

Descarga:
Antes de descargar el programa de instalación S7-PCT Setup, lea el archivo "Léame.rtf"
 Registrierung notwendig  S7-PCT_V3.5_SP1_Readme.zip (998,9 KB)

S7 PCT V3.5 SP1 Setup
 Registrierung notwendig  S7-PCT_V3.5_SP1.zip (362,8 MB)

Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.