×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 32591055, 文档发布日期 2011年2月28日
(2)
评估

在使用WinCC的OS 项目编辑器时,如何使用分别率为1680x1050的监视器?

  • 文档
  • 涉及产品
本条目介绍1680 x 1050分辨率的配置文件。

版本为WinCC V6.2 (PCS 7 V7.0)以下,OS项目编辑器提供以下默认的分辨率布局:  

  • 1024 x 768
  • 1152 x 864
  • 1280 x 1024
  • 1600 x 1200  
      
从版本为WinCC V7.0 SP1 (PCS 7 V7.1)开始,将额外的支持以下的分辨率布局,因而下面步骤中的第一步就没有必要进行了。   
  • 1680 x 1050
  • 1920 x 1080
  • 1920 x 1200
  • 2560 x 1600
      
步骤
  
  1. 解压缩配置文件

    解压缩相关ZIP文件到WinCC安装的文件夹"...\WinCC\options\pdl\"。
     

    以下配置文件适用于WinCC V6.2各个版本:
      

     Registrierung notwendig  WinCC_V6.2_1680x1050_Layout.zip (82,2 KB)
      

    以下配置文件仅适用于WinCC V7.0:
      

     Registrierung notwendig  WinCC_V7.0_1680x1050_Layout.zip (96,8 KB)
      

    将创建以下新的目录:    

    • SIMATIC_1680x1050
    • SIMATIC_1680x1050_M
    • SIMATIC_1680x1050_MC
    • SIMATIC_1680x1050_S
    • SIMATIC_SERVER_1680x1050
         

    目录包含有配置文件和OS项目编辑器使用的WinCC静态尺寸画面。
      

  2. 配置OS项目编辑器

    启动WinCC浏览器创建新项目。启动OS 项目编辑器。可供选择的屏幕布局选项会根据使用的项目类型而不同。在单用户项目,只有“标准”布局。
       


    图. 01

      

    应用设置,关闭项目编辑器。
      

  3. 创建工作区画面

    WinCC工作区画面自动为1680x817 分辨率。OS项目编辑器将此分辨率定义为新画面的默认设置。

    如使用大画面,工作区会有滚动条显示。
       图. 02

注释
如果要使用还没有提供的分辨率,可以自行创建所需配置文件。可将现有的配置作为模板。WinCC安装路径下文件夹"...\WinCC\options\pdl\",或使用此项目提供的文件。将WinCC 画面静态尺寸修改为所需大小。

关键字
宽屏,16:9,16:10,4:3


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接