×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 软件下载 文档编号 338386, 文档发布日期 2005年7月12日
(1)
评估

12M波特V2.0的PROFIBUS-DP总线监控器

  • 文档
  • 涉及产品

问题:
如何找到Windows 3.x/Windows 95下用于PROFIBUS-DP(至多12 MBd)的总线监控器?

解答:
以下条目描述了用于至多12MBd的PROFIBUS-DP的总线监控。在Windows 3.x/Windows 95下使用PC卡CP5411,CP5511运行,在Windows 95下用CP5611。该软件是免费的。

Windows 2000下的Amprolyzer版本3.0可以在条目号:16518753中得到。

请注意:
该总线监控器可以和STEP 7(STEP 7 V4.x 和更高版本)一 起安装在PG/PC上。

AMPROLYZER (Advanced Multicard PROfibus AnaLYZER)是一个可实时记录PROFIBUS网络数据传送的强大软件。

系统需求:

微处理器:

80486 处理器或者更高

空闲硬盘空间:

2 MB

操作系统:

Windows 3.x或者Windows 95

PC卡:

CP5411,CP5511或者CP5611

重要事项:
如果在Windows95下使用上述通信处理器,则处理器必须使用版本为“ASPC2 STEP D”的ASIC。
该ASIC版本可通过“Start > Settings > Control Panel > Set PG/PC interface”确定。在“Set PG/PC interface”工具中选择CP并且按“Diagnostics”> 按钮。现在 切换到“Hardware”窗口,此窗口中将显示ASIC的版本。此外也可以通过“Start > Simatic > SIMATIC NET > Settings”打开工具“Set PC Station”。在“Modules > CP5x11”分支中可以在条目“Version”下找到ASIC的版本。

文件mon_20_1.exe是自解压EXE文件。请遵循下面的安装步骤:

  1. 双击EXE文件将软件解压缩。
  2. 解压后,启动SETUP.EXE安装监控器。
  3. 安装完成后,监控器可用。
  4. 请注意文件MONITOR.WRI中的注意事项。

注意事项:
用户不可以解编译并且/或者编辑此程序,在其他程序中改变或者 集成该程序。此外,用 户不能以商业目的转发该程序。 包括PublicDomain软件的分发。软件不适用于控制机。

  mon_20_1.exe ( 858 KB )  

请注意条目号:1585804

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接