×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 35354298, Beitragsdatum: 13.05.2009
(1)
Bewerten

Vertriebs und Lieferfreigabe für innovierte CPU 312, CPU 314, CPU 315-2 DP und CPU 315F-2 DP

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Ab sofort sind die innovierten S7-300 CPUs 312, 314, 315-2 DP und 315F-2 DP lieferbar und stehen mit neuer Bestellnummer und Firmware V3.0 zur Verfügung. Die neuen S7-300 CPUs sind ersatzteilkompatibel zu ihren Vorgängerversionen.

Inhaltsübersicht:

Produktinformation
Kompatibilität und notwendige Komponenten

Bestellinformationen
Weitere Informationen

Produktinformation Grunddaten:

CPU Bezeichnung CPU 312 CPU 314 CPU 315-2 DP CPU 315F-2 DP
Speicher 32 KByte / 10 k Anweisungen / 32 KByte remanent 128 KByte / 42 k Anweisungen / 64 KByte remanent 256 KByte / 85 k Anweisungen / 128 KByte remanent 384 KByte / 128 k Anweisungen / 128 KByte remanent
Bit 0,10 µs 0,06 µs 0,05 µs 0,05 µs
Wort 0,24 µs 0,12 µs 0.09 µs 0.09 µs
Festpunktarithmetik 0,32 µs 0,16 µs 0,12 µs 0,12 µs
Gleitpunktarithmetik 1,10 µs 0,59 µs 0,45 µs 0,45 µs
Prozessabbild E/A
  • Einstellbar max.
  • Voreingestellt
 

1024/1024
128/128

 

1024/1024
128/128

 

2048/2048
128/128

 

2048/2048
384/384

Schnittstellen X1: MPI-Schnittstelle X1: MPI-Schnittstelle X1: MPI-Schnittstelle
X2: DP-Schnittstelle
X1: MPI-Schnittstelle
X2: DP-Schnittstelle
Einbaumaße CPU BxHxT (mm) 40 x 125 x 130 40 x 125 x 130 40 x 125 x 130 40 x 125 x 130

Highlights:

  • Performance Steigerung:
    • Erhöhung der Bitperformance um bis zu Faktor 2
  • Speicheranhebung
    • CPU 314 von 96 KByte auf 128 KByte
    • CPU 315-2 DP von 128 KByte auf 256 KByte
    • CPU 315F-2 DP von 192 KByte auf 384 KByte
  • gleichzeitiges Beobachten von 2 Bausteinen
  • Harmonisierung der technischen Daten
  • Erhöhung des E/A Prozessabbildes
  • Taktsynchronität am PROFIBUS für CPU 315(F)-2 DP
  • Datensatz-Routing für 315(F)-2 DP

Performance
Die Performance der innovierten S7-300 CPUs wird deutlich gesteigert. Im Vergleich zur heutigen CPU 312, 314, 315(F)-2 DP werden die Anwenderprogramme auf den innovierten CPUs um mindestes Faktor 2 schneller abgearbeitet, in einigen Fällen auch darüber hinaus. Dabei werden Bearbeitungszeiten für Bitbefehle bis zu 50 ns und für Wortbefehle bis zu 90 ns erreicht. Auch die Performance Festpunkt- und Gleitpunktarithmetikbefehle wird deutlich gesteigert.

Gleichzeitiges Beobachten von 2 Bausteinen
Ab der Firmware V3.0 ist es bei den S7-300 CPUs möglich zwei Bausteine gleichzeitig zu beobachten. Dabei kann man entweder gleichzeitig zwei Bausteine in einem PG/PC beobachten oder je einen Baustein an zwei PG/PCs. Außerdem wird die Anzahl der beobachtbaren Programmzeilen im Status Baustein erhöht. Dafür ist aber zwingend STEP 7 V5.4 SP5 notwendig.

Harmonisierung der technischen Daten
Mit der neuen Firmware V3.0 erhalten die S7-300 CPUs eine Harmonisierung der technischen Daten. Dabei werden folgende Mengengerüste bei S7-300 CPUs angeglichen bzw. erhöht:

  • Gleiches Bausteinnummernband (FC, FB, DB) für alle S7-300 CPUs. Bausteinnummernbänder werden an das S7-400 Niveau angehoben.
    • Bausteinnummernband für FC / FB:    0 bis 7.999
    • Bausteinnummernband für DB:    1 bis 16.000

    Bitte beachten Sie, dass die Gesamtanzahl an FCs, FBs und DBs unverändert bleibt

  • Gleiche Lokaldatengröße
    • max. 32 KB pro Ablaufebene
    • max. 2 KB pro Baustein
  • Gleiche Schachtelungstiefe je Prioritätsklasse:    16
  • Gleiche Bausteingröße für alle S7-300 CPUs > CPU 312:    64 KB
    CPU 312:    32 KB
  • Einheitlich für alle S7-300 CPUs: 300 gleichzeitig aktive Alarm_S-Bausteine
  • Gleiche Anzahl der Verzögerungsalarm OB's: OB20 und OB21
  • Gleiche Anzahl der Weckalarm OB's: OB32, OB33, OB34 und OB35
  • Gleiche Anzahl der Globaldaten-Kreise bei der Globaldaten-Kommunikation:    8
  • Erhöhung der Haltepunktanzahl von 2 auf 4
  • 256 Byte Merker für die 312 CPU
  • 256 S7-Zeiten / S7-Zähler für die 312 CPU
  • Diagnosepuffer:
    • Größe des Diagnosepuffers: generell 500 Einträge, davon die 100 jüngsten Einträge remanent
    • Anzahl der angezeigten Diagnosepuffereinträge im RUN der
      CPU, ist von 10 bis 499 projektierbar. Voreingestellt sind 10 Einträge

Zurück

Kompatibilität und notwendige Komponenten

Kompatibilität
Die innovierten S7-300 CPUs lösen ersatzteilkompatibel die Vorgängerversion ab.

Die alten 312, 314, 315(F)-2 DP CPUs werden noch ca. 1 Jahr parallel zu den neuen CPUs angeboten. Danach werden nur noch CPUs mit der Firmware V3.0 oder höher geliefert.
Die Firmware V3.0 wird nur auf den neuen S7-300 CPUs ablauffähig sein und kann nicht auf die Vorgängerversion installiert werden.

* Hinweis:
Bitte beachten Sie bei der Verwendung von temporären Variablen, dass diese nur innerhalb des jeweiligen Bausteins gültig sind bzw. als Vorgängerlokaldaten weiteren, in diesem Baustein aufgerufenen Bausteinen zur Verfügung stehen.
Es ist insbesondere nicht gewährleistet, dass nach Verlassen und erneutem Aufruf des Bausteins die temporären Variablen wieder die Werte enthalten, mit denen der vorangegangene Aufruf des Bausteins beendet wurde.
Temporäre Variablen sind beim Aufruf eines Bausteins zunächst per Definition unbestimmt und müssen bei jeder erstmaligen Verwendung im Baustein immer wieder initialisiert werden.

* Ergänzt am 13.08.2009

Projektierung

Bezeichnung Bestellnummer STEP7 & HSP Datei
CPU 312 6ES7312-1AE14-0AB0 STEP 7 ab V5.2 + SP1 mit HSP 176
CPU 314 6ES7314-1AG14-0AB0 STEP 7 ab V5.2 + SP1 mit HSP 175
CPU 315-2 DP 6ES7315-2AH14-0AB0 STEP 7 ab V5.2 + SP1 mit HSP 177
CPU 315F-2 DP 6ES7315-6FF04-0AB0 STEP 7 ab V5.2 + SP1 mit HSP 177

Im Ersatzteilfall:
Beim Tausch einer CPU (z.B.
6ES7314-1AG13-0AB0) gegen einen kompatiblen Nachfolgetyp (in diesem Fall ES7314-1AG14-0AB0) muss das STEP 7 Projekt nicht geändert werden. Auch ein Hochrüsten des STEP 7 Softwarestandes ist nicht erforderlich.

In HardwareKonfig  Als Hardware vorhanden
6ES7314-1AG13-0AB0 6ES7314-1AG14-0AB0

Bei Nutzung kompatibler Nachfolgetypen kann im STEP 7 Projekt jederzeit mit der Bestellnummer des Vorgängertyps gearbeitet werden.

Projektierung mit älteren Softwareständen:
Sollen neuen Funktionen nicht genutzt werden, so kann die Baugruppe unter STEP 7 als Vorgänger mit dessen Funktionsumfang projektiert werden. Der größere Arbeitsspeicher steht weiterhin zur Verfügung.

In HardwareKonfig  Als Hardware vorhanden
6ES7314-1AG13-0AB0 6ES7314-1AG14-0AB0

Ein Hochrüsten des STEP 7 Softwarestandes ist auch hier nicht erforderlich.

Projektierung mit neuen MLFB:
Soll die neue Baugruppe mit ihrer neuen MLFB projektiert werden, so ist die Installation eines
Hardware-Support-Packages (HSP-Dateien) in STEP7 notwendig. Mit Hilfe der HSP-Datei ist es möglich die neuen CPUs auch auf älteren STEP7 Versionen zu projektieren (nicht älter als V5.2 SP1).
Informationen zum Download und Installation der HSP-Datei stehen im Beitrag 17581199 zur Verfügung. Die Bearbeitung der CPUs mit älteren STEP 7 Versionen als V5.2 SP1 ist nicht möglich.

Distributed Safety
Zusätzlich zur STEP 7 ist für die CPU 315F-2 DP die Distributed Safety V5.4 Software notwendig.

SIMATIC Micro Memory Card (zum Betrieb der CPU erforderlich)
Die CPU arbeitet mit einer SIMATIC Micro Memory Card. Diese dient als steckbarer Ladespeicher kann aber auch komprimierte STEP 7 Projekte inklusive der Kommentare und der Symbolik ablegen (Projekt/Karten-Größe ist zu beachten).
Auf der SIMATIC Micro Memory Card können über SFCs Datenbausteine angelegt und Daten abgelegt oder gelesen werden.

Folgende Typen sind einsetzbar:

Bezeichnung MLFB
SIMATIC Micro Memory Card 64 kB 6ES7953-8LF20-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 128 kB 6ES7953-8LG11-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 512 kB 6ES7953-8LJ20-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 2 MB 6ES7953-8LL20-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 4 MB 6ES7953-8LM20-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 8 MB 6ES7953-8LP20-0AA0

Zurück

Bestellinformationen
Der Listenpreis der CPUs bleibt unverändert.

Bezeichnung Bestellnummer alt Bestellnummer neu
CPU 312 6ES7312-1AE13-0AB0 6ES7312-1AE14-0AB0
CPU 314 6ES7314-1AG13-0AB0 6ES7314-1AG14-0AB0
CPU 315-2 DP 6ES7315-2AG10-0AB0 6ES7315-2AH14-0AB0
CPU 315F-2 DP 6ES7315-6FF01-0AB0 6ES7315-6FF04-0AB0

Weitere Informationen

Das folgende Informationsmaterial steht zur vertrieblichen Unterstützung zur Verfügung:

Internetauftritt www.siemens.de/SIMATIC-S7-300

Handbücher:

Bestellnummer Produktbeschreibung Beitrags-ID
6ES7398-8FA10-8AA0

für alle weiteren Sprachen:

Englisch:
6ES7398-8FA10-8BA0
Französisch:
6ES7398-8FA10-8CA0
Spanisch:
6ES7398-8FA10-8DA0
Italienisch:
6ES7398-8FA10-8EA0

S7-300, CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen Betriebsanleitung, DEUTSCH 13008499
CPU 31xC und CPU 31x, Technische Daten Gerätehandbuch, DEUTSCH 12996906
S7-300, Baugruppendaten Referenzhandbuch, DEUTSCH 8859629
S7-300, CPU 31xC Technologische Funktionen 12429336
S7-300 Getting Started Collection, DEUTSCH 15390497
PROFINET IO Getting Started Collection, DEUTSCH 19290251
Operationsliste SIMATIC S7-300, 
CPU 31yC, CPU 31x, IM 151-7 CPU, BM 147-1 CPU, BM 147-2 CPU, DEUTSCH
13206730
Operationsliste SIMATIC S7-300
CPU 312, CPU 314, CPU315-2DP für Firmware >= V3.0, DEUTSCH
31977679
PROFINET IO "Von PROFIBUS DP nach PROFINET IO", DEUTSCH 19289930
PROFINET Systembeschreibung 19292127
6ES7998-8XC01-8YE0 SIMATIC Manual Collection CD, 5-sprachig  
6ES7998-8XC01-8YE2 SIMATIC Manual Collection CD, 5-sprachig, Pflegeservice für 1 Jahr  

Zurück

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.