×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: FAQ, ID de artículo 35538370, Fecha del artículo: 12/08/2009
(1)
Evaluar

¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)

En el siguiente FAQ se describe cómo visualizar el estado actual de una CPU y mostrarlo de forma fiable en un panel.

Por favor, siga las instrucciones dadas en el siguiente archivo PDF.

Anexo: CPU_Status_anzeigen_e.pdf ( 1066 KB )

Programa ejemplo:

1. Hasta el WinCC flexible 2008:

Anexo: CPU_Status_anzeigen.zip ( 6035 KB )
 

Componente Denominación del producto y la versión
Software HMI WinCC flexible 2008 + SP1
Panel HMI PC-Runtime
CPU S7 300 CPU/ S7 400 CPU
Software STEP 7 V5.4 + SP2

2. A partir del WinCC flexible 2008 + SP1:

Anexo: CPU_Status_anzeigen_SP1.zip ( 1871 KB )

 

Componente Denominación del producto y la versión
Software HMI WinCC flexible 2008 + SP1
Panel HMI PC-Runtime
CPU S7 300/ S7 400

Funcionalidad y condiciones del test:
En la siguiente tabla se muestran los componentes, con los que se ha creado este artículo y se ha comprobado la funcionalidad descrita: 

Conceptos de búsqueda:
Supervisión del bit de vida, supervisión de la comunicación, supervisión del enlace, estado del enlace, interrupción de la conexión con el PLC, Stop, Run

Información de seguridad
Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes de amenazas cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de seguridad industrial integral que sea conforme a la tecnología más avanzada. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen únicamente una parte de este concepto. Encontrará más información sobre seguridad industrial en
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
mySupport Cockpit