×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用实例与扩展工具 文档编号 35840700, 文档发布日期 2011年4月27日
(22)
评估

使用 WinCC OLE DB Provider 导出 WinCC / CAS 归档数据

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

目的
导出 Tag 和 Alarm Logging 归档并以合适的方式提供信息 (例如以 *.csv 或 *.xls 的方式)。

背景
对于 WinCC V6.0 及更高版本,WinCC Runtime 数据库是分段的。这意味着数据是存储在多个归档段 (几个数据库) 中,部分数据为压缩的二进制格式。
WinCC 和 WinCC “WinCC Connectivity Pack” 选件都提供了 WinCC OLE DB Provider。它允许直接读取 Tag Logging 和 Alarm Logging Runtime 数据。WinCC OLE DB Provider 以解压缩、解密的形式从各个归档段中提供数据。 因此,用户在访问 Tag Logging 和 Alarm Logging 数据时便无需担心归档的分段及其加密。

实现
为了覆盖尽可能多的使用案例,开发了两个应用程序,每个应用程序都有其侧重点:
1.  Excel 应用程序“OLE-DB Tag and Alarm Export.xls”
2. C# 应用程序“WinCCcopack.exe”

接下来将介绍这两个解决方案的基本特征。

Excel 应用程序

此应用程序的目的
以下是此应用程序的基本特征:

  • 以 Excel 宏的形式实现
  • 自动读出建立连接所需的大部分信息
  • 通过 OLE DB Provider 进行通信
  • 从 OS 服务器或 CAS (中央归档服务器) 的 WinCC Runtime 数据库中读出数据
  • 过程值和消息信息的单个组合
  • 可以对缺少的数值 (过程值) 进行插值
  • 访问不同语言的归档 (消息)
  • 使用过滤器,例如时间间隔和消息类型 (消息)
  • 解释消息文本 (消息) 中的通配符

此文档重点描述功能和应用,以及解释主要调整选项。



验证

  • 使用 MS Excel 2003 创建
  • 经过 SIMATIC WinCC V6.0 SP3a 至 V7.0 SP1 的测试

C# 应用程序

此应用程序的目的
以下是此应用程序的基本特征:

  • 单机应用程序
  • 通过 OLE DB Provider 进行通信
  • 从 OS 服务器或 CAS (中央归档服务器) 的 WinCC Runtime 数据库中读出数据
  • 作为有密码的数据库用户访问归档
  • 可以读取用户归档
  • 使用时间过滤器
  • 可以 *.csv 的方式或者通过 CrystalReports 导出收集的信息

此文档重点描述功能和应用,以及如何开发该类应用程序。

验证

  • 使用 Visual Studio 2005 Professional 和 Crystal Report 2008 创建
  • 经过 SIMATIC WinCC V6.2 和 V7.0 的测试

下载

版本历史

下载内容

下载

使用 WinCC OLE DB Provider 将 WinCC / CAS 归档数据导出到 Excel 35840700_Archivexport_cn.pdf ( 911 KB )
Excel 应用程序“OLE-DB Tag and Alarm Export.xls”< /b> OLE-DB_Tag_and_Alarm_Export.zip ( 143 KB )
C# 应用程序的文档 35840700_WinCC_CopackCsharp_cn.pdf ( 773 KB )
C# 应用程序“WinCCcopack.exe”(包括 C#-Projekt) WinCCcopack.zip ( 499 KB )
版本

修改内容

10/2009 应用程序第一版 V1.0
10/2009 C# 应用程序第一版 V1.1
安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。