×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档编号 35923253, 文档发布日期 2021年3月1日
(42)
评估

LOGO! 和 SIMATIC S7-1200快速入门

  • 文档
LOGO! 和S7-1200应用和入门, 针对小规模自动化任务。下面列出了 LOGO! 和S7-1200 不同功能的应用链接。


 

驱动技术


LOGO!

LOGO! - 升降平台控制
LOGO! - 传送带控制系统

S7-1200

SINAMICS V: 带有HMI 的 S7-1200(TIA Portal)通过 USS® /MODBUS RTU 协议对 V20 进行速度控制
SINAMICS V: 带有脉冲方向接口的S7-1200 (TIA-Portal) 和 HMI 对V 60 进行位置控制(Set 7)  
SINAMICS V: 带有脉冲方向接口的 S7-1200 和 HMI对 V90 进行位置控制(Set 7)
简单网络和级联驱动器  (Set 8)

楼宇自动化系统


LOGO!

LOGO! 8: KNX 的隔断功能
LOGO! 8: KNX 的"窗口触点"逻辑功能
LOGO! 8: KNX 的"亮度控制"阈值功能
LOGO! 8: KNX 的控制功能
LOGO! 8: KNX 的门电路
LOGO! 8: KNX 的定时开关功能
用 LOGO! 8 调整光线
具有HMI 面板的 LOGO!8 灯光控制
楼宇自动化: 使用 LOGO!8 和主-从站通信实现家居控制 (LOGO!Set 9)
楼宇自动化: 使用 LOGO!8 和触摸面板 KTP700 Basic实现家居控制 (LOGO!Set 10)
楼宇自动化:使用 LOGO!8 和气象传感器实现家居控制   (LOGO!Set 11)
使用 LOGO!8 和 LOGO!CMR 实现楼宇安全(LOGO!Set 12)
使用光学接近开关轻松可靠地实现目标监测(LOGO! Set 18)
LOGO! – 基本照明电路
LOGO!  在建筑工业的应用 - 适用于一般消费者的 TDE 中央控制
LOGO! 在建筑技术 - 对卷帘的 TDE 中央控制
LOGO! - 水箱的泵控制
LOGO! – 使用换向接触器控制滑动门
LOGO! 家庭自动化 - 门禁控制
符合 UL 508A 和 NFPA 79 的分布式工业控制面板的门连锁 
LOGO! - 吸入和过滤系统

S7-1200

通过 KNX 网关与 S7 CPU 进行通信
使用 SIMATIC S7-1200 进行温室控制


工业远程通信

LOGO!

通过 LOGO!8 和 LOGO!CMR 实现时间控制的照明 (Set 1)
使用 LOGO!8 和 LOGO!CMR 监视能耗(Set 2)
两个LOGO! 控制器通过LOGO! CMR 和 SMS 进行通信
 在 PC 和 LOGO! 8 之间建立一个安全的 VPN 连接

S7-1200

通过 CP 1242-7 V2 和 CP 1243-1 实现 S7-1200 站、WinCC和远程服务器 Basic V3.1 之间的数据通信
通过 CP 1242-7 V2 使用TCSB V3.1实现 S7-1200 之间的站间通信
S7-1200 借助 CP 1242-7 GPRS V2 通过 SMS 发送切换信号
通过移动网络对 S7-1200 站进行远程服务
通过 SMS 与 S7-1200 控制器进行无线信号通信与交换通信 (Set 25)


工业通信

LOGO!

LOGO! - 与 SENTRON PAC 进行 Modbus/TCP 通信示例
LOGO! - LOGO! 作为客户端与 S7-1200/1500 服务器进行 S7 连接
LOGO! - 连接到云

S7-1200

多个现场设备 (S7-1200) 和 PLC (S7-1200/ S7-300/ WinAC)通过开放式通信进行数据同步 (Set 17).


测量 & 传感器


LOGO!

工业应用中的距离和料位测量 (Set 3)
适合简单应用的 LOGO! 作为 PI 控制器 - 最佳电机速度控制 (Set 23)

S7-1200

SIMATIC S7-1200/S7-1500 三段式PID控制器 
使用 SIMATIC S7-1200(进行称重、控制和记录,以进行质量保证(Set 6)
S7-1200 与 SENTRON PAC3200 之间通过 MODBUS TCP  进行数据通信(Set 22)
采用 S7-1200 和 SENTRON PAC3200 通过 MODBUS TCP 控制负载 (Set 24)
用 S7-1200 读取数据矩阵代码并归档到 MS Access 数据库中 (Set 27)
S7-1200 CPU 通过 MODBUS RTU 连接流量计SITRANS FC410


LOGO! 和 S7-1200 常见的应用和手册

LOGO!

LOGO! 的应用实例
所有关于 LOGO! 的手册
逻辑模块 LOGO! 产品支持
LOGO! 软件产品支持
LOGO! 小巧灵活智慧互联提示和技巧(视频)
LOGO! 网络培训
LOGO!
LOGO! Soft Comfort 在线帮助
LOGO! Access Tool 帮助
LOGO! 产品信息
LOGO! 产品信息
LOGO! 8 FS:04 和 FS:05 产品信息
LOGO! Soft Comfort V8产品信息
LOGO! Web Editor 在线帮助

S7-1200

SIMATIC S7-1200产品支持
所有关于 S7-1200的手册
所有关于 S7-1200 的应用实例


SIMATIC S7-1200 入门指南
在 S7-1200/S7-1500 上创建和使用用户自定义的 Web 页面
使用 SIMATIC S7-1200 / S7-1500 进行过程数据采集和监控(数据记录)
使用 SIPLUS CMS1200 SM 1281 状态监视系统监视机器振动变量
S7-1200: 高速计数器 (HSC) 的应用示例

基本面板

基本面板产品支持


SIMATIC HMI 基本面板入门
WinCC V11 (TIA Portal) 的 HMI 面板演示项目(基本面板、精智面板和 WinCC Runtime Advanced V11)
基本面板的仪表控件
 基本面板产品支持


SINAMICS

SIMATIC 控制技术与 SINAMICS 驱动器的交互


其它主题

New! Upd!

SIMATIC S7 和 LOGO!适用于 iOS 和 Android 的应用程序 


LOGO!下载

培训


SITRAIN:

SITRAIN – 数字工业学院
SITRAIN 个人 – 德国
SIMATIC S7-1200


SITRAIN - 英国和爱尔兰
SITRAIN - 美国
SITRAIN - 澳大利亚
SITRAIN - 加拿大



评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit