×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档编号 35923253, 文档发布日期 2017年10月4日
(36)
评估

LOGO! 和 SIMATIC S7-1200快速入门

  • 文档
LOGO! 和S7-1200应用和入门, 针对小规模自动化任务。


 

这些应用以集合的形式包括以下内容:

  • 所有组件需要解决的任务的概述
  • 解决方案的详细介绍,包括必要的工程工具的连接图和信息
  • 可以定制个人需求的程序例程

好处

  • 我们为您提供一个可执行的、测试的示例项目,您将在实现单个应用程序时赢得时间
  • 您可以确定的是在示例应用中使用的产品都是相互匹配的
  • 一步一步的指导有助于避免错误

下面你将会发现LOGO! 和 S7-1200 控制器的各种技术应用

驱动技术 楼宇自动化系统 工业远程通信 工业通信 测量及传感器

LOGO! 和 S7-1200 的常见应用实例和手册

适用产品

驱动技术

S7-1200

SINAMICS V: Controlled Positioning of a V90 with S7‑1200 via the Pulse/Direction Interface, with HMI (Set 7)
Simple networking and cascading of drives (Set 8)

楼宇自动化系统

LOGO!

 LOGO!8:隔断功能,用于 KNX
 LOGO!8:用于 KNX 的“窗口触点”逻辑功能
 LOGO!8:用于 KNX 的“亮度控制”阈值功能
 LOGO!8:控制功能,用于 KNX
 LOGO!8:门电路,用于 KNX
 LOGO!8:适用于 KNX 的时间切换功能
 用 LOGO! 8 调整亮度
楼宇自动化:使用 LOGO!8 和主-从站通信 (LOGO!Set 9) 实现家居控制
楼宇自动化:使用 LOGO!8 和触摸面板 KTP700 Basic (LOGO!Set 10) 实现家居控制
楼宇自动化:使用 LOGO!8 和气象传感器 (LOGO!Set 11) 实现家居控制
使用 LOGO!8 和 LOGO!CMR (Set 12) 实现楼宇安全
Micro Automation:使用光学接近开关轻松可靠地实现目标监测(MAS 18)

工业远程通信

LOGO!

通过 LOGO!8 和 LOGO!CMR (Set 1) 实现时间控制的照明
使用 LOGO!8 和 LOGO!CMR (Set 2) 监视能耗
Communication between two LOGO! Controllers by means of LOGO! CMR and SMS
 Setting up a Secure VPN Connection between a PC and LOGO! 8

S7-1200

S7-1200 控制器可通过 GPRS 进行无线通信
采用 S7-1200 和 CP 1242-7 通过 GPRS 实现无线数据通信 - 情景 2:交叉通信
通过 GPRS 和 S7-1200 以及 SIMATIC CP 1242-7 GPRS Scenario 3 实现无线数据通信 - 短信息通信
采用 S7-1200 和 CP 1242-7 通过 GPRS 进行无线数据通信,情景 4 - 远程服务
Upd!Data communication between a S7-1200 and Telecontrol Server Basic via a temporary GPRS connection (Set 34)
通过 SMS 与 S7-1200 控制器进行无线信号通信与交换通信 (Set 25)

工业通信

S7-1200

以太网通信:数据交换 S7-1200 <-> S7-1200 (CE-X17)


测量及传感器

LOGO!

工业应用中的距离和料位测量 (Set 3)
适合简单应用的 LOGO! 作为 PI 控制器 - 最佳电机速度控制 (Set 23)

S7-1200

SIMATIC S7-1200 三路步进电机控制器 (Set 2)
使用 SIMATIC S7-1200(6 系列)进行称重、控制和记录,以进行质量保证
S7-1200 与 SENTRON PAC3200 之间通过 MODBUS TCP (Set 22) 进行数据通信
采用 S7-1200 和 SENTRON PAC3200 通过 MODBUS TCP 控制负载 (Set 24)
Reading Data Matrix Codes With S7-1200 and Archiving Them in an MS Access Database (Set 27)

LOGO! 和 S7-1200 的常见应用和手册

LOGO!

LOGO!小巧灵活智慧互联提示和技巧(视频)
LOGO!应用实例
LOGO!
LOGO!所有手册
Produkt Support Logikmodul LOGO!
Produkt Support LOGO! Software

S7-1200

在 S7-1200 上创建并使用用户自定义 web 页面
通过 SIMATIC S7-1200 采集和监视过程数据(数据记录)
SIMATIC S7-1200 S7-1200 入门指南
All application examples on S7-1200 test
S7-1200所有手册
Produkt Support SIMATIC S7-1200

基本面板

SIMATIC HMI Basic Panel 入门教程
WinCC V11 (TIA Portal) 的 HMI 面板演示项目(基本面板、精智面板和 WinCC Runtime Advanced V11)
Basic Panel 的仪表控件
Produkt Support Basic Panels

SINAMICS

SIMATIC 控制技术和 SINAMICS 驱动之间的相互关系

其它题目

 SIMATIC S7 和 LOGO!适用于 iOS 和 Android 的应用程序
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit