文档类型
软件下载
文档编号
36184684,
文档发布日期
2009年6月30日
评估
用于 STEP 7 V5.4 和 STEP 7 Professional Edition 2006 的 SP5
-
文档
-
涉及产品
描述:
下载 STEP 7 V5.4 SP5
安装的前提条件:
- STEP 7 V5.4
- STEP 7 Professional Edition 2006
此外,请阅读包含在条目号 36184919 中的信息 (新功能、特殊提示等)。
具有 STEP 7 有效软件更新服务协议的客户将自动接收具有 STEP V5.4 (包含 SP5) 的 DVD。
具有 STEP 7 Professional 有效软件更新服务协议的客户将自动接收具有 STEP 7 Professional Edition 2006 Service Release 6 的 DVD。 STEP 7 V5.4 SP5 是此专业版 DVD 的组成部分 (请参见条目号 36184850 )。
如果您希望改为使用 Windows Vista 操作系统,则请注意下列事项:
- 如果已经安装了 STEP 7,则不能将 MS Windows XP 操作系统更新为 MS Windows Vista 系统。在更改操作系统之前,确保卸载 STEP 7 和所有可能的 STEP 7 选件包。
- 此外,清注意在 MS Windows Vista 的 STEP 7 中对硬件的不同要求,如 STEP 7 的 readme.rtf 文件所述。
- 如果您希望改为带 STEP 7 Professional 的 MS Windows Vista,则要求使用 STEP 7 Professional Edition 2006 SR3、SR4、SR5 或 SR6。仅仅安装 STEP 7 V5.4 SP5 是不够的。
不具备软件更新服务协议的客户可按如下方式获取 SP5:
- DVD: 可以订购具有 STEP 7 V5.4 (包括 SP5) 试用许可证的 DVD。
订货号为: 6ES7810-4CC08-0YA7
对于当前的 STEP 7 Professional Edition 2006,可以获得 STEP 7 Professional Edition 2006 SR6 的试用许可证。
包含 STEP 7 Professional Edition 2006 SR6 的 DVD 还包括 STEP 7 V5.4 SP5。
订货号为:6ES7810-5CC10-0YA7
- 免费下载
和以前一样,我们提供免费下载。
STEP 7 V5.4 SP5
SIMATIC_S7_STEP7_V54_SP5.zip ( 745343 KB )
该免费下载包括 STEP 7 V5.4 SP5 和 NCM,且只有在已经安装了 STEP 7 V5.4 时才能安装。
安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
也提供以下语言版本:
- 德语
- 英语
- 法语
- 西班牙语
评估文档
请求和反馈
您想要做什么?
- 存在技术问题/疑问:请询问技术支持人员
- 想要在我们的论坛上开展讨论,并与其它用户交流经验
- 想要为一个或多个产品创建 CAx 数据
- 想要向我们发送有关此 文档 的反馈
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)
复制URL
mySupport Cockpit
产品信息