×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 36752540, 文档发布日期 2020年6月16日
(9)
评估

哪些 PROFINET 节点支持通过拓扑组态自动调试(无互换介质更换模块)和无拓扑组态更换设备功能?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
通过拓扑组态自动调试 (无互换介质更换模块) 和无拓扑组态更换设备

替换的 IO 设备从IO控制器接收设备名称,不再通过互换介质或 PG 来获取设备名称。IO 控制器通过组态的网络拓扑和网络的邻居连接关系来确认 IO 设备。该功能要求设备必须支持 LLDP(链路层发现协议)。当前网络拓扑必须与实际组态拓扑相同。

以下IO控制器支持自动调试(无互换介质更换模块)

  36752540_profinet_io_controller_list_en.pdf (213,2 KB)

以下IO设备支持自动调试(无互换介质更换模块)

  36752540_profinet_io_device_list_en.pdf (210,8 KB)


无拓扑组态的设备更换

ET200SP

如果设备名称保存在接口模块的总线适配器(BA 2xRJ45 or 2xFC)或服务器模块(V1.1.1或更高版本)上,则可以在不进行拓扑配置的情况下替换它。

比如接口模块将该名称存储在总线适配器和服务器模块上,替换接口模块会产生一系列使用设备名称的场景。

接口模块无设备名称接口模块有设备名称
总线适配器或服务器模块无设备名称无可用设备名称使用总线适配器或服务器模块的名称并将该名称拷贝至接口模块
总线适配器或服务器模块有设备名称使用总线适配器或服务器模块的名称并将该名称拷贝至接口模块如果接口模块具有不同的设备名称,则使用总线适配器或服务器模块的名称并将其拷贝至接口模块

表 1

下方的接口模块设备名称同时存储在总线适配器中。

  • ET 200SP IM 155-6 PN ST 订货号 6ES7155-6AA00-0BN0 和 6ES7155-6AU00-0BN0 固件版本 V3.1 及以上。
  • ET 200SP IM 155-6 PN ST 订货号6ES7155-6AA01-0BN0 和 6ES7155-6AU01-0BN0

  • ET 200SP IM 155-6 PN HF 订货号 6ES7155-6AU00-0CN0 固件版本 V2.0 及以上。

  • ET 200SP IM 155-6 PN HA

下方的接口模块设备名称同时存储在服务器模块中(V1.1.1及以上版本)。

  • ET 200SP IM 155-6 PN BA

ET 200pro

下面的接口模块和连接模块都有一个存储设备名称的内部存储器。

  • 接口模块 IM154-4 PN 高性能和连接模块 CM IM PN M12 7/8" and CM IM PN PP Cu
  • 接口模块 IM154-3 PN 高性能和连接模块CM IM PN M12 7/8" S

因此,在没有PG替换模块时,设备名称的有效性存在不同的场景。


设备名称场景设备名称有效性
CM 和 IM 设备名称=空MAC 地址 (无设备名称)
设备名称 CM=IM 或 IM=CMCM 设备名称
设备名称 CM≠IM 或 IM≠CMCM 设备名称
设备名称 CM=ok 及IM=空CM 设备名称
设备名称 IM=ok 及 CM=空IM 设备名称

表2

具有拓扑组态的自动调试(无互换介质更换模块) 

支持自动调试(无互换介质更换模块)的IO设备可以很容易的更换。
这些IO设备的特点如下:

  • 不需要保存设备名称的可互换介质(例如MMC卡).
  • 设备名称不必由PG分配.


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。