×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 37361208, Beitragsdatum: 10.07.2009
(1)
Bewerten

Modellbasierte prädiktive Mehrgrößenregelung am Beispiel einer Destillationskolonne

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Ziel der Applikation ist die präzise und schnelle Regelung von Prozessen mit mehreren gekoppelten Ein- und Ausgangsgrößen. Dabei werden im begleitenden Beispiel zwei unterlagerte PID-Regelkreise in einer Kaskadenstruktur vom MPC angesteuert.

Ziel der Applikation
Das Beispiel mit zwei Stell- und Regelgrößen dient nur als Veranschaulichung. Das Vorgehen kann auf MPC-Regler mit mehr oder weniger Stellgrößen übertragen werden.

Die Applikationsschrift wendet sich an Erstanwender des MPC, auf Spezialfälle und komplexere Anwendungen wird bewusst nicht eingegangen.

Das vorliegende Projektierungsbeispiel zeigt die Erweiterung der Standardautomatisierung einer Destillationskolonne um einen MPC-Temperaturregler.

Kerninhalte
Folgende Kernpunkte werden in dieser Applikation behandelt:

  • Instanzbildung der Messstelle
  • Ermittlung der für den MPC notwendigen Messdaten
  • Konfiguration mit dem MPC-Konfigurator
  • Handhabung von mehr als einer Störgröße
  • Beispielsimulation mit und ohne MPC, um den potentiellen Nutzen zu zeigen

Gültigkeit
Dieser Beitrag wurde mit SIMATIC PCS 7 V7.1 erstellt, das Vorgehen ist übertragbar auf PCS 7 V7.0 und höhere Versionen.

Downloads
  Modellbasierte prädiktive Mehrgrößenregelung am Beispiel einer Destillationskolonne (1,3 MB) 

Historie
07/2009 Erste Ausgabe


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Note: The feedback always refers to the current entry. Your message will be sent to the editors in the online support. You will receive an answer from us in a few days if your feedback requires it. If everything is clear to us, we will no longer answer you.