×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 37364723, 文档发布日期 2020年3月17日
(23)
评估

在 STEP 7 (TIA Portal) 中,如何打开、编辑及升级全局库?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
在 STEP 7 (TIA Portal) 中可以通过“库”任务卡打开库文件。

描述

TIA Portal 中除了项目库之外, 还有全局库。项目库与当前的 TIA Portal 项目一起打开、保存和关闭。可以集中开发全局库, 并在不同的项目中使用。 这些库相互兼容 , 所以可以将库元素从一个库复制并移动到另一个。可以通过文件扩展名 ". al [版本号]" 来识别库文件, 并可以使用 TIA Protal 来打开。

注意

为了打开一个全局库, TIA Portal 的版本至少需要匹配库的版本。如果不满足该条件, TIA Portal 会提示升级全局库。

在 TIA Portal 中打开全局库

不能通过双击打开全局库。按照以下步骤在 TIA Portal 中打开一个全局库:

1.打开 TIA Portal
2.打开 "库" 任务卡, 然后单击 "全局库" ,打开选用板。
3.在任务栏,点击 "打开全局库" 图标, 或者在软件菜单栏,点击“选项> 全局库 > 打开库"。


图. 1

4. 选择要打开的全局库, 库文件是使用扩展名 ". al.." 的文件。
5.单击 "Open"按钮 (图 2),全局库显示在“全局库”选用板中。



图. 2

注意
全局库默认是写保护状态。

  • 如果想修改全局库,必须取消勾选“以只读方式打开"选项。
  • 如果以只读方式打开全局库, 则该库及其所有子文件夹都是灰色的。
    只要所有用户都以只读的方式打开全局库, 多用户就可以同时从中央存储位置打开全局库。升级库时,必须激活只读选项。

      在 TIA Portal 中升级全局库

      TIA Portal V15.1
      早期版本的TIA Portal创建的全局库可以升级为 TIA Portal 15 .1 版本的库。升级全局库是有必要的,否则库将无法打开。升级过程中,TIA Portal将生成一个源全局库的副本,并将此副本保存为当前TIA Portal版本的库文件,之前版本的库文件仍然保留

      按如下步骤将全局库手动升级到当前的 TIA Portal  库版本:


      1. 按本文档之前步骤1到5的描述,打开一个全局库,会出现如图3所示的信息“升级项目/库
      2. 点击“确定”后,全局库将被升级并出现在“全局库”选用板中
        注意
        升级到 V15.1的全局库无法再用早期的 TIA Portal 打开。



        图. 3



        升级库类型移除专有技术保护


        升级了一个含有专有技术保护的块的库到新版本。如果想在新版本中编辑块,必须移除块的专有技术保护。否则在新版本中打开块时,会出现以下信息:

        • "该块无法打开(0604:000926)"
          "由于块…使用TIA Portal V13 SP1 以下版本设置了专有技术保护功能,因此无法执行。要编辑该块,需使用 TIA Portal 的最新版本移除专有技术保护功能,然后将其复位。"

        按以下步骤移除当前版本中块的专有技术保护:

        1. 如果已经打开块,先关闭要移除块保护的块。
        2. 在“程序块”文件夹中,右击要操作的有保护的块,并在快捷菜单中点“属性...”。
        3. 选择“常规”标签,在导航区域点击“保护”。
        4. 在“专有技术保护”下,点击“保护”按钮。
        5. 在弹出的窗口下可以移除专有技术保护。



        图 4


        更多信息


        更多内容请参考下表:
         

        条目类型链接
        常问问题When starting TIA Portal V13 onwards, how do you get a global library to open automatically and use it as corporate library, for example? 
        常问问题In STEP 7 (TIA Portal) for the S7-1500, how do you store a sequence of modules in a library in order to be able to use the same arrangement for other projects?
        常问问题Automation in less than 10 minutes TIA Portal: Time Savers - Global Libraries 
        应用与工具Library with program examples for TIA Portal instructions 
        手册Opening Global Libraries 
        手册Compatibility of Global Libraries 



        安全性信息
        为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
        https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
        评估文档
        无评估
        请求和反馈
        您想要做什么?
        注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。