Tipo de artículo: FAQ, ID de artículo 37499, Fecha del artículo: 23/01/1997
(0)
Evaluar

Configuring the Dummy Module => BF in ET200M

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)

DESCRIPTION:
The dummy module SM370 can be used in an ET200M under the following circumstances:

1. Dummy must be 6ES7 370 - 0AA01 (doesn't work with the 0AA00).

2. Dummy must be set to "NA".

3. Dummy is not configured, i.e. the modules are configured contiguously in STEP7 (HWConfig).