×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 38051469, 文档发布日期 2017年8月16日
(8)
评估

如何使用 WinCC 访问 S7-1200 和 S7-1500的变量?

  • 文档
  • 涉及产品
访问S7-1200/S7-1500控制器的变量。

描述

针对不同的WinCC版本,使用不同的机制来访问S7-1200/S7-1500控制器的变量。

  • WinCC V7.2以及更高版本:
    WinCC V7.2以及更高版本中带有专用通讯协议,用于与S7-1200/S7-1500控制器通讯。
    具体配置信息,请参考条目Entry ID 101908495 
  • WinCC 7.0:
    WinCC可以通过OPC方式访问S7-1200/S7-1500控制器的变量。用户需要创建PC Station作为OPC服务器,以便WinCC进行访问。OPC方式的通讯需要SIMATIC NET环境的支持,可以在WinCC软件中获取SIMATIC NET。
    相关兼容性信息,请参考条目 Entry ID 64847781.

同时,也可以参考FAQ“如何通过OPC DA客户端访问固件为V4或更高版本的S7-1200/S7-1500控制器”,具体请参考 Entry ID 109474300.

其他关键字
HMI, OPC server




安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。