×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 38051505, 文档发布日期 2016年2月19日
(18)
评估

哪些设备可以与 S7-1200 集成的 PN 通信口通讯?S7-1200 支持哪些通讯协议?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
S7-1200 的通讯伙伴 S7-1200 可以通过集成的 PN 口与以下设备进行通讯: 其他 S7 CPU (S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500) 编程设备 HMI 设备 (例如:SIMATIC 精简面板和 SIMATIC 精智面板) 支持开放式用户通信的设备 ......

S7-1200 的通讯伙伴
S7-1200 可以通过集成的 PN 口与以下设备进行通讯:

  • 其他 S7 CPU (S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500)
  • 编程设备
  • HMI 设备 (例如:SIMATIC 精简面板和 SIMATIC 精智面板)
  • 支持开放式用户通信的设备

支持的最大同步、异步通信连接数量
S7-1200 CPU 支持的最大同、异步通讯连接数量如下所示:
 

连接类型 描述和最大连接数量

开放式用户通讯

S7-1200 CPU 通过以下指令支持 8 个开放式用户通讯连接(主动或者被动): T_SEND_C, T_RECV_C, TCON, TDISCON, TSEND 和 TRECV。

注意
Modbus TCP 使用开放式用户通讯(OUC)连接作为 Modbus 的通讯路径。除了在 STEP 7 和 CPU 之间建立连接外还可以建立多个客户机-服务器连接。总共的客户机-服务器连接数由 CPU 支持的最大开放式用户通讯数量决定。

S7 通讯
  • 3个服务器连接: S7-1200 作为被动方与作为主动方的 S7 CPU 或者 LOGO! 通信,此时 S7-1200 作为 S7 服务器。主动方 S7 CPU 或者 LOGO! 发起建立连接并使用 PUT 和 GET 指令 (S7-300,S7-400, S7-1200 和 S7-1500) 或者 ETHx_XFER 指令 (S7-200)读写数据。
  • 8 个客户机连接:S7-1200 作为主动方与作为被动方的 S7 CPU 或者LOGO通信,此时 S7-1200 作为 S7 客户机。主动方 S7 CPU 发起建立连接并使用 PUT 和 GET 指令读写数据。
HMI 连接 固件版本 V2 和V3
S7-1200 CPU 提供专门的 HMI 连接,支持 最多3 个HMI设备。
固件版本 V4
V4或者更高固件版本的S7-1200 CPU 支持最多12个HMI 连接。根据 HMI 设备类型和功能使用模式,每个 HMI 设备实际需要1,2或3个连接资源。这里可以保证支持4个HMI 设备而不必关心可用的连接资源数量。同时连接超过4个HMI设备也是可能的。
PG 连接   S7-1200 CPU 支持 1 个编程设备 (PG) 连接。
Web 服务器连接 (HTTP) S7-1200 CPU 支持 Web 服务器连接。

表1



图.01
图. 01

PROFINET 和 PROFIBUS

  • 固件版本 V2.02 到 V2.2 的 S7-1200 CPU
    对于 PROFINET,S7-1200 最多支持 8 个 PROFINET IO 设备和 128 个子模块,二者以先满足者为准。对于 PROFIBUS 每个 DP 主站最多支持 16 个 DP 从站,每个 DP 从站最多 256 个子模块。 DP 从站和 IO 设备的总数最多支持 16 个 。
  • 固件版本 V3.0 或者更高版本的 S7-1200
    S7-1200 从固件版本 V3.0 起支持 16 个PROFINET IO 设备,最多 256 个子模块。PROFIBUS 支持 32 个从站,每个 DP 从站最多 512 个子模块。

S7-1200 的 集成 PROFINET 接口

S7-1200 CPU集 成的 PROFINET 接口是 RJ45 插口。

图.02
图. 02

支持的协议
下面是 S7-1200 集成的 PROFINET 接口所支持的通讯协议:

协议 固件版本
TCP V1.0
ISO-on-TCP (RFC 1006) V1.0
UDP V2.0
PROFINET RT - 基本服务和 IO 控制器 V2.0
PROFINET IO 设备 V4.0
S7 通信 (S7 服务器) V1.0
S7 通信 PUT/GET 指令 (S7 客户端) V2.0
Web 服务器 V2.0
Modbus TCP V2.1
HTTP (超文本传输协议) V2.0
HTTPS - 安全超文本传输协议 V2.0
SNMP - 简单网络管理协议 V2.0
LLDP - 链路层发现协议 V2.0
DCP - 发现 & 组态协议 V2.0
NTP - 网络时间协议 V2.0
ARP - 地址解析协议 V2.0

表2


附加信息
关于 S7-1200 CPU 通讯更多信息可以参考S7-1200手册,条目号:91696622