×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : FAQ, ID de la contribution : 382599, Date de la contribution : 09/11/2010
(0)
Évaluer

Comment peut-on dynamiser un SFC avec l'assistant dynamique ?

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

DESCRIPTION :
Vous devez procéder de la façon suivante pour lire le script d'assistant :

  1. Ouvrez l'explorateur et double-cliquez sur le fichier<...\Siemens\WinCC\Bin\DynWizEdit.exe>
    A la suite de cela s'ouvre le DynWizEdit
  2. Choisissez votre langue dans la boîte de dialogue sous la barre de menus.
  3. Ouvrez le menu; <Assistant dynamique> -> <Lire script d'assistant>
    => La fenêtre <Ouvrir> apparait avec une liste de tous les scripts d'assistant disponibles.
  4. Cherchez dans la liste le fichier <SfcScript.wmf> et ouvrez le.
    => le script de l'assistant sera lu et dans la fenêtre <Fenêtre de sortie>, il apparait un message de réussite "0 Erreur(s), 0 Avertissement"
  5. Le script de l'assistant a été lu et converti avec succès, fermez le DynWizEdit.

Dynamiser un SFC dans Graphics-Designer :

  1. Ouvrez votre vue via le Graphics-Designer et insérez à partir de la palette d'objets un objet du type Commande OLE, puis choisissez dans la liste <Insert OLE Control (OCX)> le type <Sfc Control> et confirmez par OK
  2. Ouvrez l'assistant dynamique, puis cliquez sur l'onglet désormais présent <Sfc>.
  3. Démarrez l'assistant par un double clic sur le script de l'assistant <Configuration>.
  4. Déroulez l'assistant et sélectionnez le plan SFC souhaité dans la liste et le type de représentation "Vue d'ensemble ou extrait"
  5. Sauvegardez votre vue, puis testez la en mode Runtime.

 

Notes relatives à la sécurité
Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire d’implémenter (et de maintenir en permanence) un concept de sécurité industrielle global et conforme à l’état actuel de la technique. Les produits et solutions de Siemens ne constituent qu’une partie d’un tel concept. Pour plus d’informations sur la sécurité industrielle, rendez-vous sur
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Poste de commande mySupport