×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 38494882, 文档发布日期 2012年7月11日
(0)
评估

组态 SIMATIC 和 SIMOTION (I 设备)之间的 RT 通信

  • 文档
  • 涉及产品

问题
为了通过 PROFINET 在 SIMATIC 和 SIMOTION 控制器之间交换数据,从 SIMOTION V4.1.1 起,提 供了 I 设备功能 。在这种情况下,SIMOTION 控制器充当智能 IO 设备,即 I 设备。这样就可通过 I/O 区域在控制器之间交换数据。
SIMATIC CPU 是 PROFINET IO 系统中的上位 IO 控制器。SIMOTION 控制器配置为 I 设备,因此是 SIMATIC CPU 的 IO 设备。
使用 I 设备功能,可通过 I/O 区域建立双向通信。
并且,通过此功能,可在单独的项目中运行这两种控制器。
使用 I 设备功能,可以集成进机器模块,并在大型工厂或系统中多次使用。

解决方案
本应用说明了如何将 SIMOTION I 设备与 SIMATIC CPU 相连,以便通过 PROFINET RT 在两个控制器之间交换数据。
在示例项目中,将从 SIMOTION 控制器向 SIMATIC CPU 发送 254 字节。SIMATIC 控制器随后返回收到的数据(经过镜像)。

 

 下载

下载内容

下载

文档 38494882_Application_Example_RT_I-Device_V1_3_en.pdf ( 636 KB )
代码
示例项目、ST 单元和地址列表
38494882_Example_RT_I-Device_V1_3.zip ( 680 KB )
 

安全注意事项
警告
本文中所描述的功能与解决方案主要限于自动化任务的实现。此外,当设备连接于工厂的其它部分、企业网络或者因特网时,出 于工业安全上的原因,应当考虑采取相应的保护措施 。有关详细信息,请参见条目号 50203404

最后修改
V1.3,2012 年 6 月,修订版

其它关键字
motioncontrol_apc_applications

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.