×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Тип сообщения: Пример использования ID сообщения: 38755516, Дата сообщения: 05.10.2009
(1)
Оценить

PID Control with Dynamic Disturbance Compensation

  • Сообщение
  • Относится к продукту(ам)
Objective of the Application is fast and tight control of processes affected by strong disturbances. Thereby the disturbances must be known and measurable.

Objective of the Application
The implementation and the potential for improvement in comparison to a conventional PID controller will be shown with the “APL_Example_EU”.

Main contents
The following main points are discussed in this application note:

  • How to create an instance of the process tag type
  • How to collect the necessary measurement data for modelling
  • How to identify the relevant models with the MPC configurator
  • Benchmark simulation with and without disturbance compensation, to show the potential benefits

Validity
This entry was created with SIMATIC PCS 7 V7.1, the procedure is transferable to PCS 7 V7.0 SP1 and higher versions.

Downloads
  PID Control with Dynamic Disturbance Compensation (657,1 KB) 

History
10/2009 First release

Указания по безопасности
Для обеспечения и дальнейшего поддержания кибер-безопасности технической инфраструктуры, систем, машин и сетей необходимо внедрить комплексную концепцию информационной безопасности, которая соответствует последним достижениям науки и техники. Продукты и решения Сименс являются всего лишь одним из компонентов такой концепции. Более подробную информацию о кибер-безопасности можно получить здесь
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Оценить сообщение
Вопросы и обратная связь
Что вы хотите сделать?
Примечание: отзыв всегда относится к текущей статье / текущему продукту. Ваше сообщение будет перенаправлено техническим редакторам службы онлайн-поддержки. В течение нескольких дней вы получите ответ, если ваш отзыв содержит вопрос. Если у нас не возникнут вопросы по вашему отзыву, мы не будем вас беспокоить.
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport
Тематические страницы для данных записей