×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 38944, Beitragsdatum: 26.02.1997
(0)
Bewerten

Genauigkeit der Schaltuhr in der LOGO! 230

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
PROBLEMBESCHREIBUNG:
Wie genau geht die Zeitschaltuhr in der LOGO! 230RC ?

ANTWORT:
Die Ungenauigkeit der Zeitschaltuhr wird durch die relative und die absolute Abweichzung bestimmt.

Beide Abweichungen addieren sich.
a) relative Abweichung:
Bei der Angabe im LOGO!-Handbuch von +/- 5s pro Tag ist die relative Abweichung der Uhr pro Tag gemeint. Diese Abweichung addiert sich während der Laufzeit der LOGO!. D.h. nach z.B. 30 Tagen kann die Uhr um +/- 150s abweichen.
b) absolute Abweichung:
Während einer Stunde kann es zu einer Worst-Case-Abweichung von -131s bis +72s kommen.Diese Abweichung addiert sich nicht über die Stunden, sondern gilt nur für die jeweilige Stunde.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.