×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 39013262, Beitragsdatum: 13.10.2009
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe: Neue Erweiterungsmodule für das Modulare Sicherheitssystem 3RK3

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Für das Modulare Sicherheitssystem 3RK3 sind ab Oktober 2009 neue Erweiterungsmodule verfügbar, die das Produktspektrum weiter abrunden.

Termin für die Lieferfreigabe : 2009-09-25



Produktbeschreibung:
Über die Erweiterungsmodule kann das Mengengerüst des Modularen Sicherheitssystems flexibel an die Anforderungen der Applikation angepasst werden. Die Modultypen sind dabei beliebig kombinierbar.
Das Diagnosedisplay dient der Anzeige von Diagnose- und Gerätezustandsdaten, um so im Fehlerfall bzw. nach Auslösen eines Sicherheitssensors die Ursache für den Stillstand der Anlage schnellstmöglich zu finden.

Für das Modulare Sicherheitssystem 3RK3 werden 4 neue Erweiterungsmodule angeboten. 

Erweiterungsmodule
4/8 F-RO
sicherheitsgerichtetes Ausgangsmodul
• 8 einkanalige Relaisausgänge

4 F-DO
sicherheitsgerichtetes Ausgangsmodul
• 4 zweikanalige elektronische Ausgänge

8 DI
Standard Eingangsmodul
• 8 einkanalige Eingänge

Diagnosemodul
geeignet zum Einbau in die Schaltschranktür, zur Vor-Ort Diagnose

Bestelldaten:
Alle Auswahl- und Bestelldaten sind im Katalog LV1 News 2009 hinterlegt, welcher als pdf Dokument im Downloadcenter www.automation.siemens.com/infocenter verfügbar sind.
Ab 10/2009 erfolgt eine Aufnahme in den LV1 Katalog.

Service Pack 1 für Modular Safety System ES Verfügbar

Um die neuen Erweiterungsmodule nutzen zu können, wird das Service Pack 1 für MSS ES benötigt.
Dies steht unter folgenden Link zum Download zur Verfügung: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/30319329

Modular Safety System ES wird in zwei verschiedenen Varianten angeboten: 
Der Anwender kann zwischen verschiedenen Varianten von Modular Safety System ES wählen. Hierfür stehen Modular Safety System ES Basic und Modular Safety System ES Standard zur Verfügung. Während Modular Safety System ES Basic ein leistungsfähiges Tool für Inbetriebsetzer oder das Wartungspersonal ist, ist Modular Safety System ES Standard durch den größeren Funktionsumfang das perfekte Tool für Engineerer oder Projektierer.
Eine Ausführliche Beschreibung der Neuheiten des Modularen Sicherheitssystems 3RK3 finden Sie im Systemhandbuch.
/cs/document/26493228?caller=view&lc=de-WW

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.