×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 39056856, 文档发布日期 2009年11月6日
(0)
评估

SINAUT ST7 工程软件 09/2009 版

  • 文档
  • 涉及产品

SINAUT ST7 工程软件 09/2009 版在此发布供货。新版本也可用于升级。

 

 

1.产品描述

 

SINAUT ST7 工程软件 09/2009 版

与以前版本相比的新特征:

SINAUT ST7 工程软件 V5.0,用于 STEP7 V5.4 SP4 及更高版本

  • 固化程序版本为 2.0 以及更高的以太网 TIM 现在可以组态为通过 MSC 协议进行通信。SINAUT MD720-3 GPRS/GSM 调制解调器也可以在 SINAUT ST7 下,在互联网和 GPRS 网络中使用。现在可以通过 TIM4R-IE 或 TIM3V-IE Advanced,直接通过 DSL 调制解调器在互联网上建立加密连接。

     

  • 如果带以太网连接的 TIM 4R-IE 在 ST7cc 或 ST7sc PC 上用作主站 TIM,也可以为不带 DCF77 接收器的主站 TIM 配置时隙程序。

SINAUT ST7 工程软件 09/2009 (和升级包) 已经发布用于下列操作系统:

  • Windows XP Professional SP 2,3
  • Windows Server 2003 Standard SP2
  • Windows Vista 32 Bit Ultimate 和 Business,带或不带 SP1,

以及用于 SIMATIC STEP7 V5.4 SP4 或更高版本。

 

 

 

SINAUT ST7 工程软件升级 09/2009 版

 

此版本可用于升级下列软件:

1.   具有先前版本的 SINAUT ST7 组态软件可用于升级到版本 5.0。

2.  用于 CPU 的 SINAUT TD7 库可以升级到版本 2.2 (此版本对应 05/2007)。

 

此外,升级包中包含了带最新 SINAUT ST7 系统手册的 SIMATIC NET 文档 CD,07/2009 版 (德语/英语),电子文档形式。

 

 

2.订货数据

 

产品名称 订货号
SINAUT ST7 工程软件 09/2009 版 6NH79997-0CA50-0AA0
SINAUT ST7 工程软件升级 09/2009 版 6NH79997-0CA50-0GA0

 

 

3. 应用

 

如果要使用 TIM 固化程序 V2.0 的新功能,则需要 SINAUT ST7 工程组态软件包的 V5.0 新版本。

 

 

4. 其它信息

 

使用升级软件包的前提条件是拥有先前版本的 SINAUT ST7 工程组态软件的有效许可证。

 

 

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。