Beitragstyp:
Produktmitteilung
Beitrags-ID:
39168532,
Beitragsdatum:
26.10.2009
Bewerten
SIMATIC Panel PC 677B - Festplatteninnovation auf 160/250 GB
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
In Kürze werden bei den SIMATIC Panel PC 677B Festplatten mit höherer Kapazität ausgeliefert. Die Festplatteninnovation erfolgt kostenneutral, ohne Änderung der Bestellnummern.
Anstelle der heutigen 80 GB und 160 GB 3,5"-Festplatten werden 160 GB bzw. 250 GB Festplatten zum Einsatz kommen. Der Liefereinsatz wird Mitte 10/2009 für die Umstellung von 160GB auf 250GB bzw. 12/2009 für die Umstellung von 80GB auf 160GB sein.
Keine Änderung bei den Konfigurationen mit Doppelfestplatten- und RAID-System.
Bei den Lagervarianten des Panel PC 677B werden die neuen Festplatten auch eingesetzt, allerdings kann es bedingt durch den Abverkauf zu Verzögerungen bei der Umstellung kommen.
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Auch verfügbar in folgenden Sprachen:
- Englisch
- Spanisch
- Franzoesisch
- Chinesisch
Beitrag bewerten
Feedback zum Beitrag *)
Personalisierung erspart Ihnen Tipparbeit! Wenn Sie bereits registriert sind, können Sie sich direkt anmelden. Wenn Sie noch nicht registriert sind, können Sie sich hier unverbindlich informieren und registrieren (unser Service ist kostenlos).
Name
Telefonnummer
E-Mail
DetailPages.Subject
Kommentar
Anzahl Zeichen: 0 (max. 500)
Kommentar als Kopie an Einsender schicken. (Anmeldung erforderlich)
*) Wichtig: Bitte nutzen Sie dieses Formular nur für allgemeines Feedback. Alle Fragen zu technischen und Fachthemen richten Sie bitte an die Experten-Community im Technical Forum.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)
URL kopieren
mySupport Cockpit
Produktinformationen