×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 39863979, 文档发布日期 2011年7月12日
(8)
评估

S7-1200 控制器可通过 GPRS 进行无线通信

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
任务描述  
GSM/GPRS 调制解调器 SINAUT MD720-3 将可以连接到 SIMATIC S7-1200 控制器。通过调制解调器,可与其它远程站和控制中心交换过程数据。在控制中心安装有路由软件 SINAUT Micro SC,该软件带有内置 OPC 服务器。通过将 WinCC flexible 作为 OPC 客户机实现本地可视化。

为了更好地描述此自动化任务的必要功能和特性,以一个检查轴为例进行说明。必须通过 GPRS 将仿真过程值传送到带有本地可视化的中心站上。在 S7-1200 控制器中必须永久缓存过程值,以防连接断开,在中心站侧必须有归档功能。此 外,发生报警时,必须具有将 SMS 消息发送给维护人员的选项功能。

解决方案  
该组态实例 CE-X21 有助于解释所显示的任务。重点是使用可在远程站与控制中心之间基于 GPRS 进行通信的库块。

下载

下载内容

下载

Library description on the Configuration Example X21 (Documentation for the implemented STEP 7 Basic V11 library)  有关组态实例 X21 的库说明 (STEP 7 Basic V11 库的实现文档) 39863979_LibraryDescription_S7-1200_GPRS_DOKU_V15_e.pdf ( 2253 KB )
STEP 7 Basic V11 的库 CE-X21_S7-1200_GPRS_library.zip ( 1440 KB )
组态实例 X21 (基于启动代码的文档) 39863979_ConfigurationExample_S7-1200_GPRS_DOKU_V11_e.pdf ( 2197 KB )
启动代码 (STEP 7 Basic V11 的项目文件、W inCC flexible 2008 的项目文件以及 SINAUT Micro SC 组态文件) CE-X21_S7-1200_GPRS_Startup-Code.zip ( 12060 KB )

 

附加信息

标题

链接

S7-1200 系统手册 条目号:36932465
SINAUT Micro SC 系统手册 条目号:23119827
基于 S7-200 的远程通信解决方案 条目号:22537809
基于 S7-300 的远程通信解决方案 条目号:27038105
服务与支持门户的技术论坛上关于应用的会议 链接

 

版本历史

版本

修改点

06/2011 库版本 V1.5 现在兼容 STEP 7 V11,启动代码也适用于 STEP 7 V11,现在也基于库 V1.5
03/2010 第一版,库版本 V1.1
05/2010 库版本 V1.2。现提供带有说明的启动代码。
01/2011 现在提供库版本 V1.3 及库说明,启动代码仍然基于库版本 V1.2。< d="">

搜索术语
无线,CE-X21

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.