×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 39960679, 文档发布日期 2016年2月25日
(11)
评估

PC station 如何通过 OPC 的方式与 S7-1200 通信?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
描述 以下文档描述了 PC station 如何通过 OPC 的方式与 S7-1200 通信。 ......

本条目描述如何将 配置OPC接口的PC 站连接到 S7-1200。

在 TIA 博途的同一项目中配置 PC station 和 S7-1200
下面文档描述了在 TIA 博途中如何为 PC 站和 S7-1200 配置 S7 连接,实现 SIMATIC NET OPC 服务器和 S7-1200 CPU 之间的数据交换。 

软件要求

  • 配置 S7-1200 和 PC 站之间的 S7 连接,需要TIA 博途(STEP 7 专 业版 V12 SP1 Upd2或更高版本)
  • SIMATIC NET DVD V12 或更高版本

  s7-1200_opc_simatic-net_tia-portal_e.pdf (17,0 MB) 


在不同的项目下配置 PC-Station 和 S7-1200 通信
在不同的项目下,为了能够在 SIMATIC NET OPC 服务器和 S7-1200 CPU 之间交换数据,需要

  • 在 NCM PC 或 STEP 7 V5.5 SP3 中配置 PC station 和 S7 连接。
  • 在 TIA 博途(STEP 7 基本版或者专业版 V12 SP1 Upd2或更高版本)中配置S7-1200。

  s7-1200_opc_simatic-net_ncm-pc_e.pdf (10,2 MB) 

关键字
OPC 服务器,OPC 客户端,OPC Scout,TIA 博途

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.