×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 40108744, 文档发布日期 2011年9月29日
(0)
评估

在 SIMATIC 工控机的标准嵌入式 Windows XP 系统下使用增强写过滤器(EWF) 的时候应该注意些什么?

  • 文档
  • 涉及产品

描述:

你希望安装和升级软件时靠 EWF 模式保护系统(标准嵌入式 Windows XP 系统)。预先系统没有重启的情况下你想禁用 EWF C:\  驱动器的保护使用命令 “ewfmgr c: -commitanddisable” ,有很小的几率会发生重新启动后无法再进入操作系统。下列信息会被显示:

"Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM..."

原因:
Windows 嵌入式系统 2009 安装在 SIMATIC 工控机上使用了一个自定义的注册表条目,这个注册表条目导致了所诉的现象。

补救措施:
安装附件中的注册表补丁,以便能够更改注册表条目。安装 "REGFILTER_Patch.reg"注册表补丁,更改Windows 注册表。 

在靠 EWF 模式保护系统中按照下列步骤安装。

说明:
 

No. 步骤:
1 重启系统。
2 打开 “Start > Run...” 输入窗口,输入命令 “cmd” 然后按回车。
3 输入 “ewfmgr c: -commitanddisable” 然后按回车关闭 EWF
4 输入命令 “exit” 并按回车退出DOS窗口。
5 重启系统。
6 复制"REGFILTER.zip" 到计算机目录中并解压文件。
7 双击 "REGFILTER_Patch.reg" 执行注册表补丁。
8 使用 “ewfmgr c: -enable” 命令重新打开 EWF。
9 重启系统。

下载:
注册表补丁下载

Regfilter.zip ( 245 bytes )

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.