×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 40237764, 文档发布日期 2010年11月30日
(2)
评估

如何将WinCC flexible Runtime安装在Microsoft Windows XP 嵌入式操作系统?

  • 文档
  • 涉及产品

描述
当在安装有Microsoft Windows XP嵌入式操作系统的SIMATIC PC上使用WinCC flexible运行版时,工程师版(WinCC flexible ES)和运行版必须是同一个版本。 通过软件升级服务(SUS)可以获得新版本的工程师版软件。现在,当给装有WinCC flexible运行版的PC机传送项目时,此操作终止,并出现工程师版和运行版不匹配,传送操作不可行的消息。

现在,如果在安装有Microsoft Windows XP嵌入式操作系统的SIMATIC PC机上执行WinCC flexible CSA DVD安装,并选择Runtime,安装程序被终止。同时提示没有为临时安装文件释放足够的内存或当前操作系统不支持。

遇到上述情况,仍可以按照下述方法安装一个新的WinCC flexible Runtime版本。

说明
 

No. 步骤
1 重新启动系统
2 通过“Start > Run...”打开Windows命令控制台。
输入命令“cmd”并按<ENTER>确认。
3

检查Enhanced Write Filter (EWF)是否激活。输入下面的命令并以<ENTER>确认:
ewfmgr c:

如果对于系统盘符C: EWF 是激活状态(ENABLED),输入下面的命令并以<ENTER>确认:
ewfmgr c: -commitanddisable

这时EWF取消激活(DISABLED)。

警告
如果EWF未激活,则所有硬盘/CF卡的改变在SIMATIC PC重启之后将不会生效。

4 关闭Windows 命令控制台。输入命令 "exit"并以<ENTER>确认:
5 重新启动系统
6a 使用WinCC flexile Runtime CD升级
卸载当前版本的 WinCC flexible Runtime。

在CD/DVD驱动器中插入WinCC flexile Runtime CD。如果PC上没有CD/DVD驱动器,可以通过USB连接外置的CD/DVD驱动器替代。
6b 使用从 Internet上下载的WinCC flexible 2008 SP1或SP2升级
下载要安装的WinCC flexible Runtime的软件升级包。

通过下载条目号 34778772 更新到WinCC flexible Runtime 2008 SP1。
通过下载条目号 38612895 更新到WinCC flexible Runtime 2008 SP2.。

把升级包解压缩至外部数据存储介质上。
7 在WinCC flexible Runtime CD 的根目录或者升级包解压后的路径中,启动“Setup.exe”进行安装。
8 一旦安装完成,如果需要, 必须通过下面的命令重新激活EWF:
ewfmgr c: -enable
9 重新启动系统。


关键字
服务包, Hotfix

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.