×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 40622389, 文档发布日期 2010年11月10日
(2)
评估

以太网通信:S7-1200 <-> S7-200 (CE-X20) 数据交换

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

自动化任务:
可在 S7 200 主站控制器和多个 S7-1200 从站控制器之间实现确定性的数据交换 (如时间同步)。


图 01

使用 STEP 7 Micro/WIN V4.0 SP7 编程用户界面实现 S7-200 控制器组态。
使用 STEP 7 Basic V10.5 SP2 编程用户界面实现 S7-1200 紧凑型控制器组态。

自动化解决方案:
通过工业以太网实现 S7-1200 和 S7-200 之间数据交换的公共基础是 S7 通信协议。对于 S7 通信,S7-1200 提供被动服务器功能,实现数据的读或写访问。使用 STEP 7 Micro/WIN V4.0 中的以太网向导,组态过程在 S7-200 中以客户机的形式进行。使用以太网向导,为通信两侧 (客户机和服务器) 建立各连接对象以及交换数据的连接。使用以太网向导,最多可同时建立 8 个连接。下图给出了最大 8 个服务器的带有时钟时间同步的确定性数据交换。


图 02

客户机和服务器有一个发送和接收区。对于 S7-200,在 V-内存 (VB_Send 和 VB_Receive ) 中创建这些区域。在 S7-1200 中,使用数据块 (Receive_DB 和 Send_DB)。在同步请求时,客户机读取系统时间并将其与用户数据一起发送到第一个服务器。该服务器使用接收到的客户机时钟时间同步其系统时间,由此接收服务器 1 的用户数据。在客户机变量缓冲区的给定位置保存服务器 1 的用户数据。后续服务器重复该过程。客户机与最后一个服务器之间的数据交换完成后,客户机开始与服务器 1 进行数据交换。

启动代码
我们为用户提供了带有测试代码和测试参数的启动软件示例下载。这些软件示例为用户入门和组态示例的测试提供支持。利用这些示例,可快速地测试组态示例中所述产品的硬件和软件接口。

下载

下载内容

下载

组态示例 20 V1.0 (描述) 40622389_CE-X20_v1d0_en.pdf ( 2358 KB )
启动代码 V1.0,带客户机控制器的控制程序 (需要软件:STEP 7 Mircro/WIN V4.0 SP7) CE-X20_Client_v1d0.zip ( 11 KB )
启动代码 V1.0,带服务器控制器的控制程序 (需要软件:STEP 7 Basic V10.5 SP2) CE-X20_Server_v1d0.zip ( 1430 KB )

链接

链接内容

条目号

S7-1200 系统手册 36932465
STEP 7 Basic V10.5 补丁包 SP2 39741113
STEP 7 Micro/WIN V4.0 补丁包 (SP7) 33005232

 

版本历史

版本

修改内容

2010 年 10 月 第一版

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.