×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 41141976, Beitragsdatum: 01.06.2010
(1)
Bewerten

SIRIUS Innovationen Verbraucherabzweig mit AS-Interface Anbindung an die Steuerung und Integration in STEP 7(CE-FE-III-011-V20-DE)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Ziel der Appllikation
Die Verwendung von Funktionsmodulen mit AS-Interface für Verbraucherabzweige vereinfacht den Einsatz bei dezentralen Lösungen. Dadurch ist die Anbindung in die TIA Landschaft gegeben. Die vorliegende Applikation zeigt wie Verbraucherabzweige anhand von Förderern in einer Förderanlage aufgebaut werden und wie sie in STEP 7 zu integrieren sind.

Lösung
Für die Ansteuerung von Förderbändern, die räumlich in der Anlage weiter entfernt voneinander liegen, werden die Verbraucherabzweige mit einem Energiebus versorgt. Die Darstellung zeigt exemplarisch ein Förderband mit einem Drehtisch. Die Anbindung an die Steuerung erfolgt über AS-Interface.

 

Downloads

Inhalt der Downloads

Download

Dokumentation (Deutsch)  CE-FE-III-011-V20-DE.pdf ( 323 KB )
Dokumentation (Englisch)  CE-FE-III-011-V20-EN.pdf ( 297 KB )

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.