×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4125619, Beitragsdatum: 27.08.1996
(0)
Bewerten

COM ET 200 WINDOWS, NEUE VERSION 2.0

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

BETROFFEN IST DAS PRODUKT MIT DER BESTELLNUMMER:                            

6ES5 895-6SE12    COM ET 200 WINDOWS MIT GHB (D)                            

                                                                            

Ab sofort steht der COM ET 200 Windows als Version 2.0 zur Ver-             

fuegung. Bei diesem Ausgabestand sind einige Funktionsererwei-              

terungen implementiert. Das Geraetehandbuch wurde entsprechend              

ueberarbeitet und steht mit Ausgabestand 2 zur Verfuegung.                  

                                                                            

Funktionsweiterungen:                                                       

                                                                            

Folgende Komponenten koennen nun zusaetzlich projektiert werden:            

                                                                            

- S5 95U/DP-M (AG 95 mit integrierter DP-Masterschnittstelle)               

- ET 200M                                                                   

- DP/AS-I Link                                                              

- IM 308-C als DP-Slave                                                     

                                                                            

                                                                            

Kompatibilitaet:                                                            

                                                                            

Der COM ET 200 Windows Version 2.0 ist in vollem Umfang auf-                

waertskompatibel zur Version 1.0. Programmdateien und Memory-               

Cards der IM 308-C, die mit Version 1.0 erstellt wurden koen-               

nen mit COM ET 200 Version 2.0 gelesen werden.                              

                                                                            

Memory-Cards, die mit COM ET 200 Version 2.0 programmiert werden,           

sind auch auf einer IM 308-C mit Ausgabestand 1 und 2 ablauffae-            

hig, sofern keine Funktionserweiterungen der Version 2.0 genutzt            

werden. Zur Nutzung dieser Funktionserweiterungen ist Ausgabe-              

stand 3 der IM 308-C erforderlich.                                          

                                                                            

                                                                            

Hochruestung:                                                               

                                                                            

Senden Sie bei der Bestellung des Hochruestpaketes unbedingt                

die Originaldiskette von COM ET 200 Windows V 1.0 mit ein, und              

beziehen Sie sich auf die vorliegende Anwenderinfo                          

                                                                            

Im Rahmen der Gewaehrleistung ist die Hochruestung kostenlos.               

                                                                            

                                                                            

                --------------------------------                            





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.