×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4129846, Beitragsdatum: 27.08.1996
(0)
Bewerten

PG-Funktionen mit STEP 5, Version 6 bei S5-115F

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

                                                                            

Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:                             

                                                                            

6ES5 895-3SF15    COM 115F                                                  

6ES5 942-7UF15    CPU 942F, 37KB                                            

                                                                            

Entgegen bisheriger Angaben bestehen im Online-Betrieb bei lesen-           

den PG-Funktionen der S5-115F mit STEP5, Version 6, Einschraen-             

kungen gegenueber der Version 3.x der STEP5-Software:                       

                                                                            

PG-Funktionen       !  STEP5, V3.x       !  STEP5, V6.x                     

--------------------+--------------------+--------------                    

Ausgabe Adresse     !     nein           !     nein                         

Ausgabe Baustein    !      ja            !     nein                         

Ausgabe Buch        !      ja            !     nein                         

SPAUS               !      ja            !      ja                          

AG SYS PAR          !     nein           !     nein                         

Status/Steuern Var  !      ja            !      ja                          

Status Baustein     !      ja            !     nein                         

--------------------+--------------------+--------------                    

                                                                            

Zur Beseitigung der Einschraenkungen bei den Funktionen "Ausgabe            

Baustein", "Ausgabe Buch" und  "Status Baustein" werden derzeit             

Zusatz-Dateien zum Basispaket STEP5, V6.5 erstellt, die ab ca               

3. Q/95 der COM 115F beigelegt werden. Die Funktionen "Ausgabe              

Adresse" und "AG SYS PAR" werden auch weiterhin nicht zur Ver-              

fuegung stehen.                                                             

                                                                            

                                                                            

_Nachruestung:_                                                             

                                                                            

Sie koennen ab ca August die Zusatzdiskette zu Ihrer STEP5-                 

Software kostenlos bei Ihrem SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-              

Niederlassung anfordern. Voraussetzung zur Ablauffaehigkeit der             

Zusatzsoftware ist STEP 5, Version 6.5.                                     

                                                                            

                                                                            

                 --------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.