×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4130726, Beitragsdatum: 27.08.1996
(0)
Bewerten

S5-115U, SV 951, externe Pufferung, Produktinfo

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

                                                                            

Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:                             

                                                                            

6ES5 951-7LD21    PS 951, AC 120/230V, 7A/15A                               

6ES5 951-7ND41    PS 951, DC 24V, 7/15 A                                    

6ES5 951-7ND51    PS 951, DC 24V, 7/15A, pot-geb.                           

                                                                            

                                                                            

Wird bei den innovierten 7/15A-Stromversorgungen statt einer                

Pufferbatterie eine externe Spannungsquelle eingesetzt, so ist              

nach Anschluss der externen Pufferung unbedingt ein Reset der               

Stromversorgung durchzufuehren, da sonst keine Pufferung statt-             

findet.                                                                     

                                                                            

Die LEDs "BATT LOW" an der Stromversorgung leuchten bei einer               

externen Pufferung immer, da nur die nicht vorhandene Pufferbat-            

terie erkannt wird.                                                         

                                                                            

                                                                            

                 --------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.