Beitragstyp:
Produktmitteilung
Beitrags-ID:
4131330,
Beitragsdatum:
27.08.1996
Bewerten
Laufzeiten "Kompakte Fuzzy Regelung", Produktinformation
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern: 6ES5 840-6FB.1 Kompakte Fuzzy-Regelung 6ES5 834-3MG.1 PROFUZZY Bei Ablauf der "Kompakten Fuzzy Regelung" in der Kleinsteuerung S5-95U kann unter Umstaenden die maximale Zykluszeit von 300ms ueberschritten werden und dadurch die CPU in STOP gehen. Dieses Problem tritt nur bei einem groesseren Fuzzygeruest auf. _Derzeit moegliche Abhilfen:_ - Fuzzy-Mengengeruest soweit reduzieren, bis die Zykluszeit nicht mehr ueberschritten wird. - Nicht benoetigte Timer in der S5-95U abmelden. - Fuzzy-Ausgaenge einzeln betrachten; d.h. nicht mit einem gros- sen, sondern mit mehreren kleinen Fuzzygeruesten arbeiten. Zwi- schen durch immer wieder den OB31 (Zykluszeittriggerung) auf- rufen. - Auf S5-100U mit CPU 103 ausweichen --------------------------------
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Auch verfügbar in folgenden Sprachen:
- Englisch
Beitrag bewerten
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)
URL kopieren
mySupport Cockpit
Produktinformationen