×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4139730, Beitragsdatum: 27.08.1996
(0)
Bewerten

Analogeingabe 463, Einsatz in der S5-115F

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

                                                                            

Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:                             

                                                                            

6ES5 942 7UF1.    CPU 942F fuer fehlersicheres System S5-115F               

6ES5 463 7UA12    Analogeingabebaugruppe                                    

6ES5 463 7UB12    Analogeingabebaugruppe                                    

                                                                            

Wird die Analogeingabebaugruppe 463 im fehlersicheren System                

S5-115F eingesetzt, so sind unbedingt die folgenden Einschraen-             

kungen zu beachten:                                                         

                                                                            

Soll in der S5-115F in einem zentral angeschlossenen Erweite-               

rungsgeraet ER 701-3 eine Analogeingabe 6ES5 463-7U.12                      

eingesetzt                                                                  

werden, so kann                                                             

                                                                            

1. die AE nicht im dritten (vom Zentralgeraet entferntesten)                

   Erweiterungsgeraet betrieben werden;                                     

                                                                            

2. die Erweiterungsgeraete 701-3 nur mit einem maximal 0,5 m                

   langen Kabel 6ES5 705-0AF00 angeschlossen werden.                        

                                                                            

Werden die Einschraenkungen nicht beachtet, kann es zu Ausfael-             

len der Analogbaugruppe 463 kommen.                                         

                                                                            

                                                                            

                 --------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.