×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4157725, Beitragsdatum: 27.08.1996
(0)
Bewerten

AG 115U, Probleme bei den Zentralbaugruppen 941, 942 und 943

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

                                                                            

Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:                             

                                                                            

6ES5 941-7UA13    CPU 941 fuer S5-115U                                      

6ES5 941-7UB11    CPU 941 fuer S5-115U, neue Version                        

6ES5 942-7UA13    CPU 942 fuer S5-115U                                      

6ES5 942-7UB11    CPU 942 fuer S5-115U, neue Version                        

6ES5 943-7UA11    CPU 943 fuer S5-115U, 1 SS                                

6ES5 943-7UA22    CPU 943 fuer S5-115U, 2 SS                                

6ES5 943-7UB11    CPU 943 fuer S5-115U, 1 SS, neue Version                  

                                                                            

Bei den renovierten Zentralbaugruppen CPU 941/942 und 943 (1SS)             

fuer das Automatisierungsgeraet S5-115U sind verschiedentlich               

folgende Probleme aufgetreten:                                              

                                                                            

_Verlaengerte Zeitbearbeitung_                                              

                                                                            

Betr.: CPU 6ES5 941-7UA13 (A01...A03)                                       

           6ES5 941-7UB11 (A01)                                             

                                                                            

       CPU 6ES5 942-7UA13 (A01...A03)                                       

           6ES5 942-7UB11 (A01)                                             

                                                                            

       CPU 6ES5 943-7UA11 (A06...A09)                                       

           6ES5 943-7UA22 (A02...A07)                                       

           6ES5 943-7UB11 (A01)                                             

                                                                            

Wegen einer Interruptsperre durch das Betriebssystem sind die               

Hantierungsbausteine nicht unterbrechbar. Dies hat zur Folge,               

dass es zur Verlaengerung der S5-Zeitbearbeitung (Zeiten laufen             

laenger) und der Alarmreaktionszeiten kommen kann.                          

                                                                            

_Vorlaeufige Abhilfe:_Kleine Blockgroessen vorgeben                         

                                                                            

_Bearbeitung OB 22_                                                         

                                                                            

Betr.: CPU 6ES5 941-7UB11 (A01)                                             

           6ES5 942-7UB11 (A01)                                             

           6ES5 943-7UB11 (A01)                                             

                                                                            

Wird das Automatisierungsgeraet ohne Batterie betrieben, erfolgt            

nach Netzwiederkehr keine Bearbeitung des Anlauf-OB 22.                     

                                                                            

_Vorlaeufige Abhilfe:_Einmaliger Aufruf des OB 22 im OB 1                   

                                                                            

_Netzausfall bei der Bearbeitung der Hantierungsbausteine_                  

                                                                            

Betr.: CPU 6ES5 941-7UA13 (A01...A03)                                       

       CPU 6ES5 942-7UA13 (A01...A03)                                       

                                                                            

Tritt bei der Bearbeitung der Hantierungsbausteine ein Netzaus-             

fall auf, wird kein automatischer Neustart durchgefuehrt.                   

Anzeige im USTACK: NAU (Netzausfall)                                        

                                                                            

_Vorlaeufige Abhilfe:_Neustart durchfuehren                                 

                                                                            

                                                                            

Problembereinigte Versionen stehen vorraussichtlich zu den fol-             

genden Terminen zur Verfuegung:                                             

                                                                            

CPU 941/942/943 (Bestellnummern 6ES5 94.-7UA..)      ca Ende 2/92           

CPU 941/942/943 (Bestellnummern 6ES5 94.-7UB11)      ca Ende 4/92           

                                                                            

                                                                            

                ---------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.