×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4167293, Beitragsdatum: 27.08.1996
(0)
Bewerten

Projektierungssoftware COM 526-2, neuer Ausgabestand X03.2

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

                                                                            

Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:                             

                                                                            

6ES5 835-4SB.1    COM 526 f. PG 635 (d, e, f)                               

6ES5 895-4SB.1    COM 526 f. PG 675, 685, 695 und 750 (d, e, f)             

                                                                            

Ab sofort steht das Projektierungspaket COM 526-2 mit einem neuen           

Ausgabestand X03.2 und neuer Lieferform fuer die oben genannten             

Programmiergeraete (PG 730 i.V.) in den Sprachen deutsch, eng-              

lisch und franzoesisch zur Verfuegung. In den neuen Paketen wer-            

den 3,5" und 5,25"-Disketten gemeinsam geliefert.                           

                                                                            

Original-COM 526-2-Pakete bestehen dann aus:                                

2 Disketten 3,5"                                                            

4 Disketten 5,25"                                                           

1 Geraetehandbuch CP 526                                                    

                                                                            

                                                                            

_Bei der Ueberarbeitung wurde folgende Schwierigkeit beseitigt:_            

                                                                            

Einblendung des oberen Teiles des Symbolsatzes SSH, wenn mit dem            

Symbolsatz SSN gearbeitet wird.                                             

                                                                            

                                                                            

_Hochruestung_                                                              

                                                                            

Bis einschliesslich Ende Maerz koennen Sie Ihren COM 526-2 gegen            

eine Schutzgebuehr hochruesten lassen, danach muessen wir leider            

den vollen Preis des Paketes berechnen.                                     

                                                                            

Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt die Serien-Nr. bzw.            

Ident-Nr. des Originalpaketes oder die Ident-Nr. auf dem Soft-              

ware-Produktschein an, da auch bei fehlender oder falscher                  

Serien- bzw. Ident-Nr. der volle Preis verrechnet werden muss.              

                                                                            

                                                                            

Die Bestellnummern fuer die Hochruestpakete lauten wie folgt:               

                                                                            

6ES5 895-4SB11-0Z    COM 526-2-Hochruestsatz deutsch                        

6ES5 895-4SB21-0Z    COM 526-2-Hochruestsatz englisch                       

6ES5 895-4SB31-0Z    COM 526-2-Hochruestsatz franzoesisch                   

                                                                            

                                                                            

Der COM 526-2-Hochruestsatz besteht aus den Komponenten:                    

                                                                            

1 Diskette 3,5"                                                             

1 Diskette 5,25"                                                            

                                                                            

                                                                            

Fuer weitere Fragen steht Ihnen Ihre Siemens-Niederlassung gerne            

zur Verfuegung.                                                             

                                                                            

                                                                            

                 --------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.