×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4174082, Beitragsdatum: 27.08.1996
(0)
Bewerten

AG 115U, CPU 944, Fehlfunktion mit SINEC L1 auf Schnittstelle 2

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

                                                                            

Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:                             

                                                                            

6ES5 944-7UA21    CPU 944 f. AG S5-115U mit 2 ser. Schnittstellen           

6ES5 944-7UA22    CPU 944 f. AG S5-115U mit 2 ser. Schnittstellen           

6ES5 816-1AA11    Betriebssystemmodul fuer CPU 944                          

                                                                            

Wird die CPU 944 auf der zweiten Schnittstelle als Slave betrie-            

ben, ist kein Querverkehr (Slave-Slave-Kommunikation) moeglich.             

                                                                            

Vorlaeufige Abhilfe:                                                        

Verwenden Sie Schnittstelle 1 (SI 1).                                       

                                                                            

Sobald mit einem neuen Ausgabestand des Betriebssystems die                 

Schnittstelle 2 wieder fuer den SINEC L1 zur Verfuegung steht,              

werden wir Sie auf diesem Wege informieren.                                 





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.